Die Küche für begrenzten Raum
Ihr Unternehmen verfügt nur über einen kleinen Kantinenbereich ? Sie haben eine oder mehrere kleine Ferienwohnungen und
wollen Sie so praktikabel wie möglich einrichten? Wichtig ist immer, die vorhandene Fläche optimal zu nutzen und
Mitarbeitern und Gästen soviele Möglichkeiten wie möglich zu geben. Ein Küchen-Center bringt Funktionalität, auch
bei geringem Platzangebot.
Gesunde Mittagspausen in Ihrem Unternehmen
Mitarbeiter, die Ihre Pause optimal nutzen können, indem sie nicht erst in die nächste Imbissstube müssen,
sondern die Zeit geruhsam nutzen können, um im angenehm gestalteten Aufenthaltsbereich Ihrer Firma zu pausieren, haben
einen höheren Erholungsfaktor. Wer seine Mahlzeit nur noch aus dem Kühlschrank nehmen muss hat mehr Zeit, sich zu
entspannen und neue Kräfte zu sammeln. Auch der Abwasch kann sofort erledigt werden und der Müll, der
durch Einweggeschirr anfällt, bleibt aus. Ihren Mitarbeitern bleibt mehr Zeit zum Abschalten und Ihnen bleiben
Müllberge und abgespannte Mitarbeiter erspart.
Unterkunftsausstattung für Vermieter
Ob Ferienwohnung oder kleine kostengünstige Mietpartei, wenn Sie mit einer eingerichteten Küche mit Kochgelegenheit
und allem drum und dran aufwarten können, haben Sie bei vielen Interessenten schon Pluspunkte gesammelt. Es ist
nicht nötig, einen riesigen Raum zur Verfügung zu stellen. Eine Kochnische reicht völlig aus, um die kompakten
Küchen-Center unterzubringen. So werden gerade Einraumwohnungen für Singles attraktiver.
Funktionalität statt Design
Hier heißt das Motto eindeutig: klein aber mein. Mit einem Küchen-Center können Sie keinen Preis für die schönste
Einrichtung gewinnen. Jedoch bieten sie die Möglichkeit, grundlegende Bedürfnisse abzudecken. Kompakt zusammengestellt
findet ein Küchen-Center überall Platz. Der Platzbedarf von ungefähr einem Meter breite macht es für jeden möglich,
sich mit dem Nötigsten auszurüsten. Und bei Bedarf ist ein Küchen-Center ja noch erweiterbar.
Stauraum oder Geschirrspüler
Küchen-Center bieten wenig Stauraum. Meist sind nur ein bis zwei Schubladenfächer untergebracht. Bei einigen wird
sogar auf einen Unterschrank verzichtet. Hier kommt die Funktionalität ins Spiel. Der Unterschrank
wird bei einigen Miniküchen durch einen kompakten Geschirrspüler ersetzt. So wird der Alltag erleichtert, und
auch wer wenig Platz hat, muss nicht mehr auf diesen Luxus verzichten. Wem der Stauraum nicht reicht, kann das
Center durch Hängeschränke oder Regale erweitern, die über dem Küchen-Center
angebracht werden. Der Geschirrspüler wertet die Küchenausstattung deutlich auf und erleichtert die täglichen
Arbeitsvorgänge.
Ablagefläche oder Herdplatten
In Ihrer Firma ist es mit Sicherheit nicht unbedingt nötig, ein Kochfeld in der Küche integriert zu haben. Hier
können Sie geruhsam die Variante ohne Kochplatten vorziehen. So schaffen Sie durch die zusätzliche
Ablagefläche Platz für eine Kaffeemaschine, die Sie Ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen können.
Wer eher eine kleine Wohnung ausstatten möchte, sollte auf die Kochplatten auf keinen Fall verzichten. Die gehören
einfach dazu und bieten einen guten Ersatz für gesondert gekaufte Induktionskochfelder
oder Standherde. Die zusätzliche Ablagefläche kann durch ein übergeordnetes Küchenregal ausgeglichen werden. Auch
hierauf finden Mikrowelle und Wasserkocher noch ausreichend Platz.
Kühlen und Tiefkühlen
In den Kompaktküchen sind Einbaukühlschränke integriert. Der Nutzinhalt liegt zwischen 110 und 120 Litern, wer nicht
auf das Gefrierfach verzichten will und kann, muss davon nochmal ca. 15 Liter abziehen. Der Kühlschrank ist also
genau wie die Küche zweckmäßig aber nicht riesig. Die Gefrierfächer sind nur zur kurzzeitigen Lagerung
von Gefriergut gedacht und können eine Gefriertruhe oder einen Gefrierschrank nicht ersetzen. Das Eis für
die Mittagspause kann hier aber ohne weiteres aufbewahrt werden. Die Kühlschränke sind wie dich Küchen selbst für
Firmen ausgelegt. Der Zwischenlagerung von Lebensmitteln werden Sie durchaus gerecht.
Spülbecken
In der Küche wird immer Wasser benötigt. Sei es um Obst und Gemüse abzuwaschen oder kurz eine Tasse auszuspülen.
Auch für die Befüllung der Espressomaschine kommt man ohne Wasser nicht aus. Ein Spülbecken gehört zu jeder
Küchenausrüstung dazu, egal ob Sie eine Geschirrspülmaschine nutzen oder nicht. Genau aus diesen Gründen wird auch
beim Küchen-Center nicht auf dieses Element verzichtet.
Die Auswahl, ob das Spülbecken links oder rechts liegt, bestimmen Sie nach den Gegebenheiten vor Ort. Je nachdem, wo
sich der Wasserzufluss später befindet und wie die Küche zu diesem gestellt werden wird, fällt Ihre Wahl aus.