Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Kabel, Steckverbinder und Zubehör

  kabel steckverbinder und zubehör  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„kabel steckverbinder und zubehör“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema kabel steckverbinder und zubehör
^

Kabel, Steckverbinder und Zubehör - ohne sie läuft fast nichts mehr

Im Rahmen der Elektronik und darauf beruhenden Elektrotechnik sind Kabel, Steckverbinder und Zubehör heutzutage einfach unverzichtbar. Sie spielen im Rahmen der Elektroinstallation mit stromzuführenden Leitungen, als Kfz-Kabel, in der Unterhaltungselektronik, im Bereich Hardware und Telekommunikation oder auch im Baustellenbereich eine sehr große Rolle. Daher ist die Auswahl der angebotenen Kabel, Steckverbinder und Zubehör riesig. Sie finden dennoch recht schnell das richtige Produkt, wenn Sie ein paar Überlegungen mit einbeziehen.

Wie findet man das richtige Kabel schnell?

Im Prinzip ist es so, dass bestimmte Kabel für bestimmte Bereiche vorgesehen sind, wie etwa Netzwerkkabel zur Verbindung von Hardware in einem Computernetzwerk. Eine gute Übersicht über die unterschiedlichen Bereiche präsentieren wir Ihnen unter dem Stichwort Kabel. So finden Sie weitere Unterbegriffe wie z. B. Kabel speziell für Hardware, Telekommunikation, Installationskabel oder aber Kabelkurzzeichen, die Ihnen die für diese konkreten Bereiche verwendbaren Produkte auflisten.

Tipps zur richtigen Auswahl der Steckverbinder

Der Begriff Steckverbinder sagt zweierlei aus: zum einen ist damit eine Verbindungsmöglichkeit eines Steckers, einer Hülse oder einer Klemme mit einem Gerät oder einer Stromführung gemeint, die am Kabel befestigt wird. Auf der anderen Seite kann ein Steckverbinder auch ermöglichen, zwei Kabel miteinander zu verbinden wie z. B. eine Lüsterklemme. Zur einfachen Übersicht finden Sie die verfügbaren Steckverbinder beispielsweise nach Aufbau oder Einsatzbereich sortiert. 

Das passende Zubehör

Zur Verbindung von Kabeln mit Steckern benötigen Sie die passende Kabelzange, zum Ordnen und zum Schutz vor Kabelchaos auch Kabelbinder oder Kabelkanäle, wenn eine Umstellung auf drahtlose Technologie (Bluetooth oder WLAN) nicht möglich ist. Planen Sie daher vor einer Umsetzung im Vorfeld gut, welche Alternativen Sie haben, und wählen Sie möglichst den Einsatz neuester Technologie. Für Steckverbindungen braucht man zusätzlich einen Schraubendreher, eine Zange oder einen Lötkolben, wenn ein Klemmmechanismus nicht integriert sein sollte.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.