Kaminfeuer für eine angenehme Raumatmosphäre
Neben einer behaglichen Wärme bieten Kaminfeuer auch optisch den Rundum-Wohlfühleffekt. Das Flammenspiel dient zur
Beheizung der Räume, bringt aber auch eine dekorative und behagliche Atmosphäre in Räumlichkeiten. Sie haben die Wahl zwischen einem echten Kamin, der mit Kaminholz befeuert wird, und dem weitaus kostengünstigeren und leicht zu installierbaren Elektrokamin. Eine weitere Möglichkeit sind
Bioethanolkamine, die allerdings den Einsatz des brennbaren Ausgangsstoffes Bioethanol und eine Geruchsentwicklung mit sich bringen. Neben Büro- und Empfangsräumen und Wohnungen sind auch Gaststätten und Hotellobbys ein perfekter Aufstellort für ein Kaminfeuer.
Kaminfeuer in verschiedenen Ausführungen: Holzofenkamin vs. Elektrokamin
Bei der Wahl des
Kamins für den Innenraum kann zwischen verschiedenen Varianten gewählt werden. Holzofenkamine spenden eine besonders behagliche Wärme, züngelnde Flammen und liefern das typische Knistern von Holz sowie einen hohen Heizwert. Allerdings ist es hier nötig, einen Kaminabzug zur Verfügung zu haben. Nicht nur Verfärbungen durch entstehende Rauchgase, auch die offene Flamme bringt Nachteile mit sich. Ein Elektrokamin kann sowohl mit als auch ohne Heizkraft betrieben werden. Holzoptikflammen lassen den gewünschten optischen Effekt eintreten. Ein Abzug und Heizmaterialien sind nicht notwendig, sondern lediglich eine ausreichend ausgelegte Stromversorgung. Mit gesondert zuschaltbarer Heizung kann der
Elektrokamin sowohl im Sommer zur Schaffung einer anheimelnden Abendatmosphäre, als auch im Winter oder an kühleren Abenden als Elektroheizung genutzt werden.
Der Heizwert
Bei einem Holzofenkamin richtet sich der Heizwert weitestgehend nach dem Heizmaterial. Unterschiedliche Hölzer bieten auch abweichende Energiereserven. Bei einem Elektrokamin hingegen sollten Sie unbedingt auf den Heizwert achten, den der Kamin mit bringt. Dieser ist festgelegt und nicht variabel. Lediglich über Temperaturregler kann eine Anpassung der Heizleistung im Rahmen des maximalen Heizwertes nach oben oder unten vorgenommen werden.
Mehr Komfort durch Kaminfeuer
Gerade bei Elektrokaminen können Sie eine Vielzahl von Komfortausstattungen nach Herzenslust miteinander kombinieren. Besonders empfehlenswert sind stufenweise schaltbare Intensitäten der Flamme per Knopfdruck oder bequem per Fernbedienung. Versteckte Schalter lassen hochwertige Kaminfeuer wie echt erscheinen. Wenn ein Raum nur wenig Platz aufweist, sind ein Wandkamin oder ein im Regal integrierter Kamin zu empfehlen.