Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: kasack weiß, kasack blau, kasack schwarz
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kasack

  Kasack  (3.248 Angebote unter 27.801.426 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kasack“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kasack"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   217   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kasack
^

Der Kasack ist schnell übergezogen

Eine allgemeingültige Definition des Begriffs Kasack gibt es so nicht. Er ist in so vielfältigen Varianten zu sehen wie kaum ein anderes Kleidungsstück und erfreut sich höchster Beliebtheit.

Was versteht man unter einem Kasack?

Unter einem Kasack versteht man in der Berufsbekleidung ein schnell übergezogenes Bekleidungsstück für den Oberkörper, einen Schlupfkittel oder ein Schlupfhemd, das entweder keine Ärmel oder kurze 1/4-Ärmel hat, bei denen die Unterarme und Hände nicht bedeckt sind, also je nach geltender Vorschrift durch Schrubben desinfiziert werden können. Manche bezeichnen den Kasack deshalb auch liebevoll einfach nur scrub. Kasacks finden im medizinischen als auch im Housekeeping-Bereich Verwendung.

Formen und Farben der Kasacks

Kasacks entstammen ursprünglich dem medizinischen Bereich und sind daher  häufig weiß oder grün und haben nur einen angedeuteten Kragen, meist sogar einfach einen spitzen v-förmigen oder runden Halsausschnitt. Der Kasack ist nicht nur mit einer Bewegung angelegt, sondern auch extrem bequem und daher sehr beliebt. Der einfache Schnitt lässt viele Varianten bis hin zu leicht taillierten Modellen zu. Die Kittelvariante ist länger als das Schlupfhemd und mittels Druckknopfleiste schnell verschlossen. Die Kasacks von Damen und Herren unterscheiden sich nicht nur aufgrund der Anatomie im Schnitt, sondern auch nach den unterschiedlichen Bedürfnissen. Manche finden Taschen eben unentbehrlich, andere nicht. Da Kasacks auch von Klinikboten, Reinigungspersonal und anderen als Arbeitskleidung übernommen worden sind, gibt es sie mittlerweile in vielen Farben. Speziell im OP-Bereich verwendet man OP-Kasacks.

Material, Eigenschaften und Pflege des Kasacks

Diese Kleidungsstücke halten nicht nur gut Flecken stand, sondern sind auch strapazierfähig gewebt und deshalb relativ schwere Stoffe ab etwa 250 Gramm je Quadratmeter Fläche. Baumwollstoffe sind häufig kochecht, aber nicht trocknergeeignet. Die etwas leichteren Mischgewebe, denen Polyester zugemischt ist, sind meist bei 60 Grad zu reinigen und erlauben die Verwendung eines Trockners. Sie knittern nicht so schnell und sind leichter zu bügeln. Die dauerhafte Passform eines Kasacks wird durch die Kennzeichnung als „Einlauffest nach DIN EN 26330“ gewährleistet. Durch das anschließende Bügeln werden Kasacks keimfrei und sind damit in der Medizinbranche, im Wellnessbereich, in der Kosmetik, in der Lebensmittelindustrie und der Gastronomie ebenfalls sehr gerne genutzt. Aufgrund der vielfach unterschiedlichen Branchen, in denen Kasacks genutzt werden, sind sie mittlerweile nicht nur in diversen Farben, sondern auch unterschiedlichen Ausführungen und Längen erhältlich.

Die bequeme Ergänzung des Kasacks

Der OP-Kasack wird häufig mit einer OP-Schlupfhose gleichen Materials und Farbe ergänzt. Sie hat ebenfalls einen bestechenden einfachen Schnitt und wird am Bund mit einem Gummizug zusammengehalten. Auch die Schlupfhose lässt sich mit einer Bewegung anlegen. Je nach Bedarf gibt es sie auch mit Taschen.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.