Übersicht | "Kastenwagen"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 373,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 941,24* pro Stück |
| |
|
|
ab € 600,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 277,01* pro Stück |
| |
|
|
ab € 278,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 506,64* pro Stück |
| |
|
|
ab € 685,99* pro Stück |
| |
|
|
ab € 656,79* pro Stück |
| |
|
|
ab € 891,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 1.079,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 299,48* pro Stück |
| |
|
|
ab € 497,45* pro Stück |
| |
Transportwagen W 170 (21 Angebote) Transportwagen W 170 Der Allrounder: universell einsetzbarer, robuster Kastenwagen für betriebliche Logistik oder zum Abfalltransport. Stabiles, groß dimensioniertes Rand- und Bodenprofil, durch ho... |
|
ab € 411,27* pro Paket |
| |
|
|
ab € 221,23* pro Stück |
| |
Drahtkastenwagen aus Stahl, mit Deckel, 975 x 680 mm (17 Angebote) Drahtkastenwagen aus Stahl, mit Deckel, EasySTOP, 975 x 680 mm Robuste Konstruktion aus Stahl Wahlweise mit und ohne Klappdeckel Spurlose Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge m... |
|
ab € 450,70* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Kastenwagen | | | Kastenwagen - sicher und stabil
Ein Kastenwagen ist sowohl für den Transport losen Gutes als auch für verschiedene Gebindegrößen gut geeignet. Große Mengen auf einmal von A nach B zu transportieren, ist mit einem solchen, auf Rollen gelagerten Transporthilfsmittel in Logistik, Lager, Industrie und Verkauf kein Problem.
Abmessungen und Tragkraft der Kastenwagen
Damit der Kastenwagen optimal zu Ihren Anforderungen passt, ist es wichtig, sowohl das Ladevolumen als auch die maximale Tragkraft und somit die aufnehmbare Last zu definieren. Hierbei kommt es nicht nur auf das Gesamtvolumen an, sondern auch auf die Abmessungen. Eurokastenwagen sind beispielsweise perfekt für die Aufnahme von Eurokästen ausgelegt und bietet die passende Ablagefläche auf den einzelnen Böden.
Wer flexibel bleiben will, sollte unbedingt darauf achten, einen abwandelbaren Transportwagen zu erwerben. Durch zusätzliche Böden und austauschbare Wandelemente kann die Höhe und die Aufteilung des Kastenwagens oftmals angepasst werden. Berücksichtigen Sie in jedem Fall die Abmessungen der zu transportierenden Güter. Zusätzlich ist die Zuladung vom Gewicht her begrenzt. Die Stabilität der Konstruktion und die Rollfähigkeit des Transportwagens bleiben nur bis zur maximalen Tragkraft sicher und gewährleistet.
Der Kastenwagen ist dicht oder durchlässig
Die Grundform, ein geschlossener Kastenwagen, umschließt das Transportgut lückenlos. Ein Durchrutschen kleiner Frachtgegenstände wird vermieden und der Inhalt bleibt ohne Berücksichtigung der Mindestgröße auch lose da, wo er eingebracht wurde, nämlich im Kasten. Durch die Bauform wird auch ein Transport von Schüttgütern und unverpackten Gegenständen möglich. Zudem schützt der Kastenumbau vor neugierigen Blicken und verhindert das Eindringen von Umwelteinflüssen. Abgeschirmt von Licht und Feuchtigkeit kann das Transportgut im Ursprungszustand transportiert werden. Deckel sorgen für einen rundum verlaufenden Verschluss.
Wer auf Belüftung und Einsicht beim Transport angewiesen ist, der kann auf einen Drahtkastenwagen zurückgreifen. Durch die Gestaltung als Gitterwagen wird der Kastenwagen im Eigengewicht leichter und lässt den Inhalt beim Transport oder bei der Lagerung „atmen“.
Das Material macht es
Je nach Umgebungseinfluss und Beanspruchung gilt es, das passende Material für den Kastenaufbau zu wählen. Die Stahlblechkonstruktion des Blechkastenwagens sind sehr robust. Sie sind besonders langlebig und auch widrige Witterungs- und Umgebungseinflüsse können keinen Schaden anrichten. Holzkastenwagen hingegen sind meist optisch ansprechender und werden vorrangig in Bereichen eingesetzt, in denen es nicht so schnell zu Beschädigungen und massiven Verschmutzungen kommt.
Der Kastenwagen ist rollbar
Damit der Wagen samt Inhalt leicht zu verschieben ist und der Transport so einfach wie möglich erfolgen kann, werden unterschiedliche Rollen eingesetzt. Lenkrollen gehören meist bereits zum Standard. Bei der hohen Belastung sollten Sie vor allem bei den Lagern darauf achten, dass hochwertiges Material verwendet wurde, nur so ist eine lange Lebensdauer garantiert. Feststeller verhindern ein versehentliches Wegrollen und sorgen somit für mehr Sicherheit.
|
|