Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Keilrahmen Leinwand

  Keilrahmen Leinwand  (226 Angebote unter 28.269.565 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Keilrahmen Leinwand“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Keilrahmen Leinwand
^

Ob groß oder klein, ein Keilrahmen muss es sein

Ein Keilrahmen ist für jeden Künstler ein unentbehrliches Werkzeug, um seine Farbe aufs Papier oder in diesem Fall auf die Leinwand zu bringen. Meist bestehen die unterschiedlichen Arten dieser Rahmen aus weichen Hölzern wie Kiefer, Fichte oder Tanne. Das besondere an einem Keilrahmen stellt allerdings seine Eckverbindung dar, denn hier werden die zuvor auf Nut und Feder gefrästen Keilrahmenschenkel nur ineinander gesteckt. So lässt sich die Leinwand mittels kleiner Keile, die in die Gehrung eingeführt werden, vergrößern und auch noch nach Jahren problemlos spannen.

Die verschiedenen Größen

Im Handel werden sowohl bespannte als auch unbespannte Keilrahmen in verschiedenen Größen und Stärken angeboten. Als Standard Keilrahmen, werden Rahmen mit der Größe von 4,5 cm Breite und einer Höhe von 1,8 cm bezeichnet. Diese Stärke ist besonders zu empfehlen, wenn das Bild später in einem Bilderrahmen zur Geltung kommen soll. Deutlich dickere Keilrahmen kommen hingegen zum Einsatz, wenn die Bilder nicht gerahmt werden sollen. Diese Keilrahmen haben dann schon eine Höhe von 4,5 cm. Mit solchen Galerie- oder XXL-Keilrahmen, die dann entweder aus Holz oder Aluminium gefertigt sind, können auch größere Formate bis ca. 6 m Seitenlänge verarbeitet werden. Extra für Kunstdrucke gefertigte Keilrahmen, auch als Decoblock bezeichnet, werden verwendet um Kunstdrucke oder Poster aus Papier rahmenlos aufzuhängen.

Die passenden Gewebearten

Für die zu bemalenden Objekte haben Künstler eine Vielzahl an Gewebearten zur Auswahl um Ihrer kreativen Ader freien Lauf zu lassen. Die am meisten verwendeten Stoffe, sind hierbei Leinen und natürlich Baumwollstoffe. Hanf hingegen, der bereits in älteren Epochen in der Malerei Anklang fand, wird heute nicht mehr so häufig verwendet. Einen wesentlichen Einfluss auf das Gesamtbild haben nicht nur die unterschiedlichen Stoffe, sondern auch die Gewebestrukturen.

Reinleinen:

Reinleinen, besitzt eine feine gleichmäßige Struktur und ein sehr gutes Spannverhalten. Dabei besitzt 100%iges Reinleinen ein Gewicht von ca.390g/m² und ist für Künstlerbedarf, Bastelbedarf gleichermaßen geeignet.

Baumwolle:

Baumwolle eignet sich ebenso wie Reinleinen, für Öl-, Acryl und Plakatfarben. Jedoch besitzt Baumwolle, eine noch feinere Struktur als Leinen, weshalb das Gewicht höher ist (460g/m²).

Baumwolle mit Leinenoptik

Baumwollstoffe mit Leinenoptik besitzen durch die Kombination beider Gewebearten, eine feine bis mittlere Struktur bei einem Gewicht von ca. 320g/m². Ähnlich wie Reinleinen und Baumwolle ist auch Baumwolle in Leinenoptik bestens für Öl-, Acryl und Plakatfarben geeignet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.