Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Kettenspanner

  Kettenspanner  (28 Angebote unter 30.847.722 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kettenspanner“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kettenspanner
^

Kettenspanner

Ein wesentlicher Vorteil von Kettengetrieben ist der gleichzeitige Antrieb von mehreren Kettenrädern. Besitzt der Kettentrieb mehr als zwei Kettenräder, müssen zusätzliche Hilfsvorrichtungen verwendet werden, um einen ausreichenden Umschlingungswinkel der Ketten an den einzelnen Kettenrädern zu gewährleisten. Zur Regulierung des Umschlingungswinkels werden bevorzugt Kettenspanner eingesetzt.

Kettenspanner besitzen i.d.R. ein Gleitprofil aus Kunststoff oder kugelgelagerte Kettenräder, die gegen den Leertrum drücken. Die notwendige Spannkraft wird automatisch durch Federn oder manuell über Schrauben eingestellt. Die Gleitprofile von Kettenspannern sind in unterschiedlichen Formen erhältlich. Üblicherweise werden Kettenspanner mit Bogenprofil, Halbkreisprofil, Umlenkprofil oder Blockprofil verwendet. Die Wahl einer Profilform ist abhängig von dem Aufbau des Kettentriebs bzw. des benötigten Umlenkungswinkel der Kette am Ketterad oder innerhalb des Kettentrums. Kettenspanner mit Kettenrädern werden vorzugsweise eingesetzt bei kleinen Kettenumlenkungen und hohen Kettengeschwindigkeiten. Bei der Auslegung solcher Spannsätze ist darauf zu achten, dass mindestens drei Zähne des Kettenspanners in die Kette eingreifen.

Neben der Regulierung des Umschlingungswinkels werden Spannsätze eingesetzt zur Führung der Kettentrume, zur Dämpfung von Kettenschwingungen und um die Längenzunahme aufgrund von Verschleiß auszugleichen. Bei der Montage von Spannsätzen gilt das gleiche wie bei der Montage von Kettenrädern. Die Spannsätze müssen zu den Kettenrädern fluchten. Darüber hinaus müssen die Spannsätze so angeordnet sein, dass ein verschränkter Lauf der Kette vermieden wird.

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Kettengleitersatz, Kettenspannrad und Kunststoff-Gleitschienen aus unserer Kategorie Kettentriebe.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.