Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Kipp-Behälter

  Kipp-Behälter  (3.096 Angebote unter 28.112.552 Artikeln)Zum Expertenwissen

Kippbehälter von Eichinger
Farbe
ab € 652,67*
 Stück 
Kippbehälter von Eichinger
Farbe
ab € 797,54*
 Stück 
Kippbehälter von Eichinger
Farbe
ab € 872,71*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kipp-Behälter“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   207   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kipp-Behälter
^

Kippbehälter - Stabile Schüttgutbehälter zum Kippen

Der Kippbehälter nimmt Schüttgut wie Späne, Pellets oder Abfälle auf. Er ist meist für den Stapleranbau geeignet. Der dauerhafte Behälter dient dem Transport, der Lagerung, Sortierung und dem Trennen von Schüttgut. Der Kippbehälter ist als Spänebehälter für die Aufnahme von Span-Flüssigkeits-Gemischen ausgelegt.

Für Industrie und Handwerk

Der Kippbehälter ist eine bewährte Variante der Schüttgutbeförderung. Er nimmt das grobe Schüttgut am Entstehungsort auf, kann mit einem Stapler bis zum Ablade- oder Lagerort transportiert werden und ist kippbar für eine einfache Entleerung. Der Kippbehälter ist beständig und behält auf Dauer seine Form.

Die Auswahlkriterien

Die Kippbehälter umfassen viele Varianten. Sie sind robust oder extra stabil ausgerüstet, kipp- und rollbar, gering in ihrer Bauhöhe oder sehr klein. Einige Kippbehälter können gerollt werden wie ein Handwagen, sind für Großraumanwendungen konstruiert oder verfügen über einen Deckel zur längerfristigen Aufbewahrung. Die Maße des Behälters sind ebenso vielseitig wie ihre Volumen. Die Traglast erreicht bis zu vier Tonnen. Die wichtigsten Kriterien sind die Beschaffenheit des Schüttgutes, sein Gewicht und die Transportstrecke.

Kippbehälter oder Big Bag?

Der Big Bag und der Kippbehälter sind zwei Varianten der professionellen Schüttgutbeförderung. Der Big Bag ist für den Transport über weite Strecken geeignet und wird durch Aufschlitzen oder einen Entnahmestutzen geleert. Der Sack kann wiederverwendbar sein, ist jedoch nicht mit der Dauerhaftigkeit des Kippbehälters vergleichbar. Der stabile Metallbehälter ist für häufigen und dauernden Gebrauch ausgelegt und transportier Schüttgut innerbetrieblich. Bei Nichtgebrauch benötigt der Big Bag deutlich weniger Platz als ein Kippbehälter und hat ein kleineres Eigengewicht. Ein Big Bag kann ausschließlich mit dem Stapler oder Hebekreuz bewegt werden, einige Kippbehälter sind zusätzlich mit einem Fahrwerk ausgestattet.

Kippbehälter und Spänebehälter

Der Spänebehälter kann auch als Sonderform des Kippbehälters verstanden werden, da er über ein Fahrwerk, Handgriff, Lochblech und einen separaten Ablasshahn verfügt. Der Spänebehälter ist aufgrund seines Auffangbehälters für Öle und andere Flüssigkeiten nicht für die Sand oder andere feine Stoffe geeignet. Sie würden durch das Lochblech fallen und würden beim Kippen nicht vollständig aus dem Behälter rutschen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.