Mit der Klopf-Siebmaschine Siebbewegungen durchführen
Die Klopf-Siebmaschine ahmt die manuelle, klopfende Bewegung beim
Sieben als Zusatz zur kreisenden Bewegung nach, kann aber extrem schneller arbeiten, wenn man daran denkt, dass zum Teil bis zu 150 Klopfstöße pro Minute durchgeführt werden können. Beim Klopfen wird im Gegensatz zum horizontalen Kreisen eine vertikale Bewegung durchgeführt. Solchen kombinierten Siebbewegungen sind in manchen DIN-Normen als Standard festgeschrieben, die man einfach bei der Qualitätsprüfung nicht umgehen kann.
Anwendungsbereiche nach Siebgut
Klopf-Siebmaschinen werden als
Analysensiebmaschinen eingesetzt um Aktivkohle, Diamanten, Gewürze, Metallpulver, Schleifmittel oder Zement auf Körnung und Qualität zu überprüfen. Hieraus kann man sich diverse Branchen ableiten, wie die Lebensmittelindustrie, die Metallindustrie, die Bauindustrie oder die Werkzeugindustrie.
Die Spannung
Klopf-Siebmaschinen werden mit Strom betrieben. Für den Anschluss kann man meist zwischen 230 Volt für Deutschland oder 110 Volt für die USA, Brasilien oder die Dominikanische Republik wählen. Da muss man auf die eigenen Ländergegebenheiten eben Rücksicht nehmen.
Weitere Auswahlkriterien
Die Klopf-Siebmaschinen sind je nach der Verwendung von hohen oder niedrigen Siebhöhen und entsprechender Siebböden zum Aussieben von bis zu sieben bzw. 15 Fraktionen gleichzeitig geeignet. Auf das Gesamtgewicht des Siebgutes im Siebturm sollte man achten, um zu sehen, ob die Größe der Maschine zur Abarbeitung der Prozesse ausreichend ist. Neben den Außendurchmessern der
Analysensiebe sollte man auf das gesamte Fassungsvermögen an Siebgut auf dem Siebturm achten, damit es nicht zu Unfällen kommt. Für manche Maschinen benötigt man eine Siebspanneinheit und für andere eben nicht. Eine Siebspanneinheit dient dazu die Analysensiebe durch Druck zu verbinden, damit sie übereinander gestapelt bleiben, auch wenn die Siebbewegungen durchgeführt werden. Sollte es aufgrund des Siebgutes zu enormer Geräuschentwicklung kommen, sollte man darüber nachdenken, zusätzlich einen
Schalldämmschrank anzuschaffen.
Zur Bedienung
Diese
Siebmaschinen lassen sich über ein großes Display leicht und sicher bedienen. So kann man die kreisende Bewegung, die Amplitudenhöhe der Klopfbewegung sowie die Anzahl der Klopfbewegungen leicht erfassen. Viele Geräte haben zudem zum Auslesen der Ergebnisse eine serielle Schnittstelle, wo ein Speicher oder ein Laptop angeschlossen werden kann.