Übersicht | "Kugelkopfknarre"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
Bahco Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", metrisch, Sechskantprofil, Vierkantantrieb, inklusive Kugelkopfknarre - 79-tlg. (7 Angebote) Umschaltknarre mit schlankem Kopf und Schnelllöseknopf 11 Sechskant-Einsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm 1/4" Verlängerung 75 mm 1/4" Steckgriff 1/4" Umschaltknarre mit Gelenk-... |
|
ab € 148,53* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,99* pro Stück |
| |
Bahco Steckschlüssel-Satz 1/4" und 3/8" Steckschlüsseleinsätze, metrisch, Sechskantprofil, Vierkantantrieb, inklusive Kugelkopfknarre - 91-tlg. (2 Angebote) 11 Sechskant-Einsätze 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm 1/4" Verlängerung 75 mm 1/4" Verlängerung 150 mm 1/4" Steckgriff 1/4"d x 1/4"h Kupplung 1/4" Umschaltknarre mit schwenkbarem K... |
|
ab € 175,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 25,54* pro Stück |
|
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Kugelkopfknarre | | ![](/p.gif) | Die Kugelkopfknarre mit fast stufenlos verstellbarem Antriebskopf
Während bei der einfachsten Knarre oder Ratsche der Vier- oder Sechskantantrieb auf einem flachen, vom Ratschenring vollständig umfassten Zylinder sitzt und damit im rechten Winkel zur Werkzeuglängsachse absteht, sitzt bei der Kugelkopfknarre der Antrieb auf einem kugelähnlichen Gebilde, meist in einem halben Ratschenring. Diese Ringgabel ist am Ende über einen Stift mit der Kugel verbunden, so dass der Antrieb zusätzlich auch in Längsrichtung zur Werkzeugachse bewegt werden kann Diese bewegliche Verbindung erlaubt es den Antrieb bis zu annähernd 180 Grad in beliebige Richtung zu drehen. Der Vorteil der Kugelkopfknarre liegt damit auf der Hand: man kann das Werkzeug in fast allen Arbeitspositionen verwenden.
Zum Ratschenmechanismus
Er besagt, dass die Kugel innerhalb des Ringes durch keine Zähne gehalten wird. Die Zahnung reicht von um die 70 bis hinunter zu 20 Zähnen. Je feiner die Verzahnung ist, desto weniger Winkelgrade benötigt man zum Drehen des Griffs um den Antrieb zu bewegen. In die entgegengesetzte Richtung erhält man eine Bewegung, die den Antrieb nicht greift, weshalb man das Werkzeug nicht auf der Schraube oder Mutter nachpositionieren muss. Diese Wirkung wird durch ein oder zwei eingebaute Sperrklinken erzeugt. Weit verbreitet sind auch federgesteuerte, gerastette Wippen.
Einsatzbereiche
Die Kugelkopfknarre findet man in der manuellen Präzisionsproduktion ebenso wie in der Qualitätskontrolle oder in Werkstätten der Automotive-Betriebe und Zulieferer, wenn es um Reparatur oder Wartung von Bauteilen geht, bei denen Verbindungselemente wie Schrauben oder Muttern mit Schraubwerkzeug manuell gelöst bzw. angezogen werden müssen.
Wichtige Eigenschaften
Eigenschaften, auf die man bei der Auswahl der passenden Kugelkopfknarre achten kann, sind
- die Werkzeuglänge, für Deutschland in Millimeter ausgewiesen;
- die Antriebsgröße des Vier- oder Sechskant, ebenso bezeichnet, wobei zusätzlich zöllige Angaben in Klammern folgen sowie
- der mögliche Drehwinkel des Antriebs.
Der Griff
Mit direktem Metall in der Hand lässt es sich bei hohen und niedrigen Temperaturen nicht angenehm arbeiten, weil Metall gut leitfähig ist, was die Temperaturen angeht. Daher wird der Griff am Ende häufig mit einem Kunststoff oder Kautschukgriff isoliert. Diese Isolierung wird dann auch noch ergonomisch geformt, um schnelle Ermüdungserscheinung beim Gebrauch zu vermeiden.
|
|