Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: led kugelleuchte, kugelleuchte e27, kugelleuchte ip65
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kugelleuchte

  Kugelleuchte  (87 Angebote unter 28.277.859 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kugelleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kugelleuchte"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kugelleuchte
^

Zeitlos schöne Kugelleuchten für den Außenbereich

Kugelleuchten gelten als besonders zeitlose Lampenformen. Sie geben ein angenehmes gestreutes Licht ab und werden daher gerne sowohl für Beleuchtungszwecke als Außenleuchten als auch für Dekozwecke eingesetzt. Viele der angebotenen Kugelleuchten brauchen noch nicht einmal fest zu installiert werden, da sie eine Solarzelle sowie einen eingebauten Akku besitzen. Diese Kugelleuchten eignen sich vor allem für den Einsatz überall dort, wo keine Stromversorgung zur Verfügung steht oder sich nur mit höherem Aufwand realisieren ließe. Aber auch die mit Netzspannung betriebenen Kugelleuchten lassen sich vielseitig und universell einsetzen. Erdspieße sorgen für eine einfache Anbringung überall dort, wo Grünflächen vorhanden sind. Von der zeitlosen Kugelleuchte mit weißem Leuchtkörper bis hin zu modernen LED-Leuchten sind die unterschiedlichsten Lampenformen erhältlich.

Verschiedene Arten von Kugelleuchten

Immer wieder gern eingesetzt werden Kugelleuchten, die an der Netzspannung betrieben werden. In ihr eingesetzt werden können Leuchtmittel mit gängigen E27-Sockeln. Dazu gehören herkömmliche Glühlampen, Energiesparlampen oder auch mit LEDs bestückte Leuchtmittel. Für den Anschluss und Einsatz im Außenbereich sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Kugelleuchte mindestens die Schutzart IP44 besitzt. Diese Lampen erhalten Sie auch als Bodenleuchten, die teilweise auch mit einem Erdspieß versehen sind.

Auch sehr beliebt sind Kugelleuchten, die mit Leuchtdioden bestückt wurden. Diese sind sehr energiesparend und langlebig. Sie bekommen diese Lampen sowohl mit Anschlussleitung für den Netzbetrieb als auch mit eingebauter Solarzelle und Akku. Die Solarzelle sorgt bei diesen Lampen dafür, dass der eingebaute Akku tagsüber aufgeladen wird. In der Dämmerung schaltet sich die Lampe automatisch ein und wird über den eingebauten Akku mit Strom versorgt. Der eingebaute Akku ist so ausgelegt worden, dass die Kugelleuchte ohne Probleme mehrere Stunden mit Energie versorgt werden kann.

Für Dekozwecke eignen sich auch sehr gut mit Leuchtdioden bestückte Kugelleuchten, die über einen automatischen Farbwechsel verfügen. Entsprechende RGB-LEDs mit eingebautem Mikrocontroller sorgen für ein abwechslungsreiches Farbspiel der Kugelleuchten. Auch diese Kugelleuchten werden meistens über einen Akku oder eine Batterie betrieben und können so ortsunabhängig eingesetzt werden.

Kugelleuchten sind auch für Modellbauanwendungen (zum Beispiel Modelleisenbahnen) verfügbar. Diese werden an der Betriebsspannung der Modelleisenbahn betrieben und können in unterschiedlichen Größen für unterschiedliche Spurbreiten (zum Beispiel N oder H0) eingesetzt werden.
Für Partys oder dem Einsatz im Garten eignen sich auch sehr gut Lichterketten mit mehreren einzelnen Kugelleuchten. Dank LED-Technologie können diese auch mit Batterien oder Akkus betrieben werden und sind somit auch dort nutzbar, wo keine Steckdose zur Verfügung steht.

Der Einsatz im Außenbereich

Bitte achten Sie darauf, dass die Kugelleuchten je nach Ausführung eine unterschiedliche Eignung für den Einsatz im Außenbereich besitzen. Mit Netzspannung betriebene Lampen sollten mindestens die Schutzklasse IP44 besitzen. Solarleuchten oder mit Batterien bzw. Akkus betriebene Leuchten sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Konsultieren Sie die beigelegte Bedienungsanleitung, um die Lampen zweckgemäß einsetzen zu können.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.