Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Kupplungen  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Kupplungen“
Überbegriffe
Weitere Informationen zum Thema Kupplungen
^

Welche Kupplungen gibt es?

Kupplungen dienen im Allgemeinen der Verbindung zwischen zwei Teilen, wobei diese je nach Kupplungsart eine lösbare oder eine unlösbare Verbindung darstellen können. Die meisten Menschen assoziieren eine Kupplung immer mit einer Kupplung im Fahrzeug, weil man diese entweder vom Motorrad oder PKW her kennt. Was es allerdings für verschieden Kupplungen gibt und wo sie überall Verwendung finden, wissen nur wenige.

Verschiedene Einsatzbereiche für Kupplungen

In der Industrie und Wirtschaft arbeiten wir täglich, wenn auch meist unbewusst, mit Kupplungen unterschiedlichster Bauarten. Dabei stellt gerade die Antriebstechnik eines der größten Einsatzbereiche für Kupplungen dar.Hier stellt die Kupplung eine Verbindung zwischen Maschinen oder Fahrzeugteilen her. Die Anhängerkupplung an einem Auto ist nur ein Beispiel dafür. Bei flexiblen elektrischen Leitungen zum Beispiel kommt die Kupplung ebenfalls in Form von Steckverbindern zum Einsatz. Im Bereich Heizung und Sanitär kommen wiederum Schlauchkupplungen und Fittinge zum Tragen. Die Feuerwehr verwendet Blindkupplungen, um Hydranten sicher zu verschließen. Sie sehen selbst, es gibt eine Vielzahl an unterschiedlichen Kupplungen mit zahlreichen Einsatzgebieten, wobei nahezu jede Kupplung unterschiedlich in Hinsicht Aufbau und Wirkungsweise ist.

Verschiedene Kupplungsbauarten aus der Antriebstechnik

Kupplungen werden aufgrund ihres spezifischen Einsatzgebietes, nach ihren Funktionen sowie ihrer jeweiligen Verbindungsart in schaltbare, nicht schaltbare Kupplungen und in fremdgeschaltete Kupplungen gruppiert.

Schaltbare Kupplungen

Schaltbare Kupplungen sind Kupplungen, bei der die treibende Welle von der getriebenen Welle getrennt oder mit ihr verbunden werden kann. Dabei können diese Kupplungen entweder selbsttätig oder fremdgeschalten werden. Diese Kupplungen sind nur im Stillstand, bei Drehzahlgleichheit oder bei geringen Drehzahlen (beider Wellen) schaltbar. Dadurch können diese Kupplungen nur in diskreten Stellungen von An- bzw. zur Abtriebswelle arbeiten. Als Schaltelemente für diese Art von Kupplung können sowohl Bolzen, Klauen oder Zähne dienen.

Fremdgeschaltete Kupplungen sind Kupplungen, die entweder mechanisch, elektrisch, hydraulisch oder auch pneumatisch betätigt werden können.

Selbsttätig schaltende Kupplungen leiten im Gegensatz zu fremdgeschaltenden Kupplungen den eigentlichen Schaltvorgang erst nach Erreichen einer bestimmten Drehzahl ein, wobei die Kupplungselemente erst im Ruhezustand durch Federn nach innen gezogen werden. Zu den schaltbaren Kupplungen gehören unter anderem die Nass- und Trocken- sowie Einscheibentrockenkupplung.

Nicht schaltbare Kupplungen

Nicht schaltbare Kupplungen werden auch als feste Kupplungen bezeichnet und sind Kupplungen, bei denen eine Unterbrechung der Drehmomentübertragung im Allgemeinen nicht oder nur nach Ab- bzw. Ausbau der Kupplung möglich ist. Bei der starren Kupplung ist in jedem Fall zu prüfen, ob die Fluchtung der zu verbindenden Wellen sowie deren Ausrichtung ausreichend sichergestellt und dauerhaft stabil ist. Zu dieser Art von Kupplung gehört die Schalenkupplung und die Ausgleichskupplung, welche sowohl axiale, radiale, winklige Bewegungen zulassen. Bedenken Sie bei der Auslegung bitte auch an Effekte wie Wärmedehnung, Durchbiegung und eventuelle Unwuchten.

Rohr- und Schlauchkupplungen

Rohr- oder Schlauchkupplungen sind gegenüber anderen Kupplung aus dem Bereich Antriebstechnik deutlich einfacher aufgebaut. Sie bestehen in den meisten Fällen aus Kunststoff, Messing oder Edelstahl und sind somit um ein Vielfaches kostengünstiger. Mit ihnen werden Heizungs- oder Wasserrohre dauerhaft mit einer geeigneten Presse verbunden. Druckluftkupplungen kommen dagegen häufig in Betrieben zum Einsatz, in denen bereits eine komplette Druckluftanlage nebst Kompressor installiert sind. Der Vorteil dieser Art von Kupplungen liegt in der einfachen Bedienung. Ein schnelles Wechseln der verschiedenen Druckluftwerkzeuge wird so zum Kinderspiel.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.