Übersicht | "Lagersichtbehälter"Überbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 17,24* pro Stück |
| |
Lagersichtbehälter grau 700/500X800X600 mm (14 Angebote) Lagersichtbehälter mit Rundsicke, lackiert Robuster Transport-/Lagersichtbehälter aus Profilstahl mit Rundsicke, profilierten Seiten und Bodenteile und aufgeschweißter Stapelwinkel. Weitere aufprei... |
|
ab € 188,74* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,82* pro Stück |
| |
|
|
ab € 27,78* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,76* pro Stück |
| |
|
|
ab € 213,10* pro Stück |
| |
|
|
ab € 22,97* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,90* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,05* pro Stück |
| |
|
|
ab € 255,29* pro Stück |
| |
LA-KA-PE, Euronormbeh., Bo. geschl.+Wä. durchbr.,, LxBxH 400x300x120 mm, blau, VE 4 Stück (8 Angebote) Euronormbehälter, PP, Boden geschlossen + Wände durchbrochen, Volumen 10 l, LxBxH 400x300x120 mm, Farbe blau, VE 4 Stück |
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner) 07512 22 12 |
ab € 21,06* pro 4 Stück |
| |
|
|
ab € 213,33* pro Stück |
| |
Treston 1949-30R Werkbankteil/Zubehör (1 Angebot) Besonders geeignet für den internen Materialfluss in Fabriken und Warenlagern. Lagerkästen aus recyceltem Kunststoff. Die Maße entsprechen dem metrischen System und lassen sich bei gleicher Größe s... |
|
ab € 163,98* pro 12 Stück |
| |
|
|
ab € 252,67* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Lagersichtbehälter | | | Lagersichtbehälter für das Lagern und Transportieren mit Durchblick
Behälter sind im Bereich Lagerung, Logistik und in der Produktion unabdingbar. Sie nehmen die unterschiedlichsten Güter auf. Lagersichtbehälter in ihren unterschiedlichen Formen bestechen durch eine gute Einsehbarkeit auf den Inhalt. So können schnell und sicher die Füllmenge und der Inhalt bestimmt werden. Passend zu der Anwendung gilt es, den richtigen Behälter in Beschaffenheit, Fassungsvermögen und Lagereigenschaften auszuwählen.
Das Füllgut für Lagersichtbehälter
Eine wesentliche Rolle bei der Auswahl des richtigen Behälters spielt das Füllgut. Ob Schüttgüter und lose Waren oder ob komplette Abpackungen in ihren unterschiedlichen Abmessungen eingelagert werden sollen, ist von entscheidender Bedeutung. Einerseits muss die Bodenform entsprechend ausgelegt sein, andererseits hängen die Höhe der Sichtöffnung und der Seitenumschluss eng mit dem Füllgut zusammen. Bei Schüttgütern können asymmetrische Behälter, die eine Schräge Seitenwand und einen dadurch verengten Boden aufweisen, genutzt werden. Die niedrigste Wandhöhe bestimmt die Einlagerungshöhe. Achten Sie auf die Unterscheidung zwischen Stapelhöhe und Füllhöhe. Größere Einlagerungsgüter und verpackte Waren, die gelagert werden sollen, sollten unbedingt eben aufstehen können, vier gerade gehaltene Wände sind anzuraten. Hier kann auch über die Höhe der Einsichtöffnung gelagert werden, da die Güter durch den Umschluss der Wände trotzdem ausreichend Halt erhalten.
Kapazität
Je nach Bedarf können in den Abmessungen kleine und auch große Behälter gewählt werden. Passen Sie den Sichtbehälter Ihren Anforderungen an. Vernachlässigen Sie hierbei nicht die Platzkapazitäten, die Ihnen beim Aufstellen zur Verfügung stehen. Die Behälter sollten sich in Ihre vorhandene Lagerausstattung integrieren lassen, bei kleinen Behältern in Regale passen und bei Großen muss ausreichend Stellfläche geboten sein, ohne Platz zu verschenken. Neben den Abmessungen, die das Fassungsvolumen bestimmen, sind auch die angegebenen Nutzlasten zu berücksichtigen. Wichtig ist, dass Sie, um den Einblick in den Behälter, nutzen können, auf die Sichthöhe achten.
Genormte Form
Durch Behälter in Euronorm wird eine Kompatibilität gewährleistet. Das Aufeinanderstapeln und gleiche Abmessungen bei identischen Behältervarianten sind gegeben. Sie sind maßlich so abgestimmt, dass sie sich perfekt auf Europaletten transportieren lassen. Bei kleineren Behältern summieren sich die Seitenlängen auf eine perfekte Palettenpassform. Dies macht den Transport besonders einfach und effizient, da die Stellflächen auf Lkw optimal ausgenutzt werden können und zudem ein einfacher Transport mehrerer Behälter mit Flurförderfahrzeugen von A nach B in einem Arbeitsgang möglich wird. Bei großen Behältern ist eine direkte Unterfahrbarkeit vorteilhaft. Dies ermöglicht einen schnellen und unkomplizierten Materialfluss.
Nützliche Extras
Achten Sie auf die Stapelbarkeit der Behälter, um Platz einzusparen. Die Behälter sollten sich in jedem Fall rutschsicher stapeln lassen. Durch die besondere Konstruktion der Lagersichtbehälter ist trotz des Aufeinanderstapelns immer noch der Einblick in den Behälter möglich. Eingelassene Profile in den Ecken helfen in diesen Bereichen weiter und behindern weder bei der Einfüllung noch der Entnahme der Güter. Verschlossen werden können die Sichtbehälter mit einer transparenten Sichtscheibe. Tragestangen erleichtern den Transport einzelner Behälter. Hier sollten Sie zudem auf vorhandene Griffmulden achten. Die Möglichkeit, rund um den Behälter Etiketten anbringen zu können, optimiert die Nutzung, so kann von jeder beliebigen Seite des Behälters definiert werden, welcher Inhalt vorhanden ist.
Das Material
Bei der Verwendung von Lagersichtbehältern für robuste und grobkörnige Schüttgüter und schwere Gegenstände, die mit scharfen Kanten ohne Umverpackung einhergehen, sollten Sie auf Behälter aus Stahlblech zurückgreifen. Diese Behälter weisen auch eine besonders hohe Nutzlast auf. Für leichtere Waren und umverpackte Gegenstände kommt Polypropylen als Material in Frage. Es ist robust, gegen die verschiedensten Umgebungsbedingungen, die in herkömmlichem Lager und Transportbereichen auftreten, unempfindlich und wird auch durch den Kontakt mit den meisten Chemikalien nicht negativ beeinflusst.
|
|