Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Lampenfassungen

  Lampenfassungen  (1.761 Angebote unter 28.114.653 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lampenfassungen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   118   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lampenfassungen
^

Mit der richtigen Fassung sitzt das Leuchtmittel perfekt

Fassungen sind  sowohl für das Herstellen des Kontaktes, als auch für die Aufnahme von Leuchtmitteln verantwortlich. Lampensockel und Fassung müssen daher unbedingt zusammen passen.

Schraubfassungen

Die Schraubfassung in ihren unterschiedlichen Ausführungen ist bei Glühlampen und den meisten Energiesparlampen die richtige Wahl. Es handelt sich hierbei um eine Edisonfassung mit verschiedenen Abmessungen. Der leitende Kontakt der Schraubfassung ist schlecht zu erreichen und befindet sich tief gelegen. Wichtig ist, die passende Gewindekennung, die nach DIN geregelt ist, zu wählen. Diese bestimmt die Fassungsabmessungen und somit auch die Abmessungen des dazugehörigen Sockels.

Halogenfassungen

Halogenfassungen werden sowohl für Niedervolthalogenleuchtmittel als auch für Hochvolthalogenleuchtmittel angeboten. Wichtig hierbei ist der Pinabstand. Halogenleuchtmittel verfügen zur Kontaktherstellung über Stifte am unteren Sockelende. Um die passende Fassung zu wählen ist es wichtig, den Stiftabstand zu ermitteln. Alle Fassungen mit einem Kontaktabstand bis zu 8,5 mm werden für Niedervoltleuchtmittel eingesetzt. Ab einem Abstand von 9 mm kommen Hochvoltleuchtmittel zum Einsatz. Bei der Kennung der Fassung bedeutet der Buchstabe U, dass zusätzlicher Halt des Leuchtmittels gegeben wird und ein besonders sicheres Befestigen vonstattengeht.

Leuchtstofflampenfassungen

Fassungen für Leuchtstofflampen sind so aufgebaut, dass Sie die Leuchtstoffröhren optimal halten können. Hierbei wird die Leuchtstoffröhre meist an beiden Enden mit einer Fassung versehen. Diese trägt die Leuchtstoffröhre. Wichtig hierbei ist nicht nur der Kontaktabstand der Leuchtstoffröhre, sondern auch deren Durchmesser, um die Aufnahme zu ermöglichen. Die Fassung muss wegdreh- oder klappbar gehalten sein, um nach der Installation ein einfaches Auswechseln des Leuchtmittels zu ermöglichen.

Linienlampenfassungen

Linienlampen sind flache Lampen, die besonders lang sind. Diese werden vor allem in der Veranstaltungstechnik und zum Ausleuchten von Kanten als direkte Abstrahlfläche eingesetzt. Auch wenn ihre Bauform an Leuchtstofflampen erinnert, sind die Fassungen abweichend. Die Hülsensockel sind ein oder zweipolig, je nach Bauart. Hier werden immer zwei Fassungen benötigt, um das Leuchtmittel zu installieren.

Bajonettfassungen

Bajonettfassungen werden besonders als Maschinen- und Fahrzeugbeleuchtungsfassungen eingesetzt. Die unterschiedlichen Fassungen haben abweichende Kontaktanzahlen. Der Vorteil dieser Fassung besteht darin, dass Schwingungen und Vibrationen das Leuchtmittel nicht aus seiner Halterung lösen können, da nach dem Einstecken, durch Drehung des Leuchtmittels eine Fixierung in der Fassung erfolgt. Die Zahl hinter der Kennung B oder BA für Bajonettfassung steht für den Durchmesser in mm.

Kompaktlampenfassungen

Kompaktleuchtstofflampen besitzen neben den Kontakten, die zum Stromfluss benötigt werden, einen integrierten Starter, der am Sockel nach außen tritt. Damit dieser untergebracht werden kann, muss die spezielle Fassung, über eine identische Aussparung zwischen den Einschüben für die Kontakte verfügen. Neben dem Pinabstand ist auch die Pinanzahl des Leuchtmittelsockels ausschlaggebend für die richtige Fassungsauswahl.

Fassung für Entladungslampen

Die Fassungen für Entladungslampen sind sehr unterschiedlich. Hier kommt es ganz besonders auf Ihr speziell verwendetes Leuchtmittel und dessen Sockel an. Es kommen sowohl Steck- als auch Schraubfassungen zum Einsatz.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.