Übersicht | "Lastprintrelais"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
|
ab € 11,28* pro Stück |
| |
|
|
ab € 9,07* pro Stück |
| |
|
|
ab € 11,83* pro Stück |
| |
|
|
ab € 187,966* pro 20 Stück |
|
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema Lastprintrelais | | ![](/p.gif) | Lastprintrelais für hohe Lastströme in verschiedenen Ausführungen
Normalerweise werden höhere Lastströme in elektronischen Schaltungen über bestimmte Halbleiterbauelemente wie beispielsweise Transistoren oder Thyristoren geschaltet. In einigen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, auch in gedruckten Schaltungen entweder elektromagnetische oder elektronische Relais, sogenannte Printrelais, für hohe Lastströme einzusetzen. Dies geschieht aus unterschiedlichen Gründen. Einer davon besteht zum Beispiel darin, dass im Gegensatz zu anderen Schaltelementen wie Transistoren ein Relais eine galvanische Trennung zwischen Steuer- und Laststromkreis ermöglicht. Diese galvanische Trennung bedeutet, dass zwischen beiden Stromkreisen (Steuer- und Laststromkreis) keine elektrische Verbindung besteht. Sie ist einer der Hauptvorteile bei der Benutzung von Relais verschiedener Bauart.
Verschiedene Arten von Printrelais für höhere Lastströme
Am häufigsten werden noch herkömmliche Relais eingesetzt, die nach dem Prinzip des Elektromagneten arbeiten, der einen elektrischen Kontakt, quasi einen Schalter, betätigt. Diese Relais lassen sich sehr einfach einsetzen. Es gibt sie in verschiedenen Ausführungen, darunter auch Printrelais für den Einsatz direkt in gedruckten Schaltungen. Die Anschlüsse der Relais sind so ausgeführt, dass sie problemlos auch in Platinen mit den üblichen Rastermaßen eingesetzt werden können. Die Verdrahtung erfolgt direkt mit den Leiterbahnen der Platine. Sogenannte Slimline-Relais zeichnen sich durch besonders schmale und kompakte Bauformen aus und eignen sich auch für den Einsatz in kompakten Platinen mit einer hohen Bauteildichte. Vermehrt zum Einsatz kommen heute elektronische Relais, die häufig auch als Solid-State-Relais bezeichnet werden. Dies sind keine Relais im klassischen Sinne. Vielmehr handelt es sich bei diesen Bauteilen um elektronische Bauelemente, die nach einem ganz anderen Prinzip arbeiten. Als Schaltelemente kommen hier häufig Transistoren oder Thyristoren zum Einsatz. Die galvanische Trennung des Steuer- und des Laststromkreises wird in der Regel durch zusätzliche Bauteile (meistens Optokoppler) umgesetzt. Elektronische Lastrelais kommen bevorzugt dort zum Einsatz, wo hohe Anzahlen von Schaltvorgängen sowie hohe Schaltgeschwindigkeiten erreicht werden müssen. Sie bieten darüber hinaus die Möglichkeit, Wechselspannungen während des sogenannten Nulldurchganges zu schalten, also dem Punkt, an dem die Sinuswelle die Nulllinie kreuzt. Dadurch können störende Schaltimpulse vermieden werden. Elektronische Laststromrelais haben allerdings auch Nachteile. Wegen des Aufbaus mithilfe von Halbleiterbauelementen besitzen diese Relais einen höheren Übergangswiderstand bzw. Kontaktwiderstand als elektromagnetische Relais. Durch den erhöhten Widerstand entstehen auch höhere Verlustleistungen, die in Wärme umgewandelt werden und durch einen Kühlkörper abgeleitet werden müssen.
Wichtige Merkmale von Printrelais für hohe Lastströme
- Wichtig sind vor allem die Schalt- bzw. Steuerspannungen der Relais. Die Steuerspannung beispielsweise wird benötigt, um das Relais zu schalten, genau wie dies auch bei einem elektromagnetischen Relais der Fall ist. Die Schaltspannung ist die Spannung, die von Relais maximal geschaltet werden kann.
- Der maximale Schaltstrom ist ein weiteres wichtiges Merkmal bzw. eine wichtige Größe, die keinesfalls überschritten werden sollte.
- Besonders bei elektronischen Lastrelais sollte darauf geachtet werden, ob sich die maximalen Stromstärken auf Gleich- oder Wechselströme beziehen.
|
|