Laubfanggitter schützen Regenrinnen vor dem Verstopfen
Dachrinnen können verstopfen und überlaufen – vor allem im Herbst, wenn die Stürme die fallenden Blätter in alle Richtungen tragen. Das nasse und schmutzige Laub landet unter anderem in der Regenrinne, wo es bald den Wasserablauf und das
Fallrohr blockiert. Im Winter entstehen bei der
Entwässerungstechnik durch Schnee und Eis zusätzliche Probleme. Laub, Eis oder Schnee zu entfernen ist nicht nur zeitaufwendig und lästig – in dieser Höhe ist auch die Unfallgefahr groß. Laubfanggitter schützen die Regenrinne, ohne den Wasserabfluss zu behindern. Die Gitter sind in mehreren Varianten erhältlich und einfach anzubringen.
Richtgröße als Orientierungshilfe
Richtgrößen geben an, für welche Dachrinnen ein Laubfanggitter geeignet ist. Bei halbrunden Rinnen bezieht man sich hier auf den Durchmesser, bei kastenförmigen Rinnen auf die Breite, und zwar in Millimetern gerundet. RG 75, 100, 125 und 150 sind die gängigen Richtgrößen. Bei größeren Durchmessern ist in der Regel die exakte Millimeterzahl angegeben.
Geeignete Materialien
Der Dachrinnenschutz muss Korrosionen gut standhalten. Bestimmte Edelstahlsorten eignen sich besonders Aluminium und Kupfer, die außerdem ein geringes Eigengewicht aufweisen. Stabile Kunststoffe wie Polyethylen (PE) sind ebenfalls beständig gegen die meisten Wettereinflüsse. Lediglich bei anhaltend strengem Frost kann sich Kunststoff verziehen oder brechen. Metallklemmen zum Fixieren sind widerstandsfähiger als Plastikhalter, die bei der Montage leichter brechen.
Gängige Systeme
Rollenware
Schutzgitter am laufenden Meter lassen sich passend zuschneiden und mit Klemmen an der Dachrinne befestigen. Diese Variante ist zum Großteil bis RG 150 erhältlich. Die Befestigungsklemmen sind im Lieferumfang enthalten, aber auch separat zu bestellen.
Vorkonfigurierte Gitterrohre
Bei diesem System wird das Gitterrohr mit der Wölbung nach oben eingebaut. Das Rohr lässt sich auf die gewünschten Maße zuschneiden und klemmt sich in der Dachrinne mittels Eigenspannung fest. Damit die Öffnung zum Fallrohr nicht verstopft, ist diese vorher freizuschneiden. Vorteil bei dieser Variante: Auf der gewölbten Oberfläche trocknet das Laub schnell. Anschließend weht der Wind die Blätter fort. Auch Schnee kann sich nicht halten und rutscht ab.
Aufgesetzte Laubschutzgitter
Diese Gitter sind bereits fertig zugeschnitten und beliebig verlängerbar. Der Laubstopp wird auf die Rinne gelegt und mit Clips befestigt. Viele Modelle besitzen eine angeformte „Wassernase“, damit kein Wasser vom Gitter tropft.