Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: led ketten grün
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > LED Ketten

  LED Ketten  (1.372 Angebote unter 28.111.406 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „LED Ketten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   92   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema LED Ketten
^

Die Lichterkette - stimmungsvolle Beleuchtung nicht nur zu Weihnachten

Lichterketten werden natürlich am häufigsten in der Weihnachtszeit verwendet, zur Beleuchtung des Weihnachtsbaums, aber auch im Garten, an der Hauswand oder an Fenstern und Türen - Lichterketten sorgen jedoch das ganze Jahr über für eine stimmungsvolle Beleuchtung. Zur Dekoration beim Sommerfest, Firmenereignis, Vereinsfest, Partys und vielen weiteren Gelegenheiten werden Lichterketten gebraucht.
Die Lampen sind hintereinander geschaltet und mit einem Kabel verbunden. Die einzelnen Lichter werden über verschiedene Befestigungssysteme, in der Regel Klemmen, montiert. Die meisten im Handel erhältlichen Lichterketten haben keine herkömmlichen Glühlampen mehr, sondern LED-Lampen. Lichterketten gibt es in zahlreichen Formen, Farben und Designs. Blinkende, bunte Lichterketten sind ebenso erhältlich wie LED-Lichterschläuche sowie Lichterketten mit Lampen in ungewöhnlicher Form wie beispielsweise Herzen, Sterne oder Weihnachtsmänner.

LED-Lichterketten sind besonders Strom sparend

Die hauptsächlich verwendeten LED-Lampen sind wesentlich Strom sparender als herkömmliche Glühlampen. Mit ihnen lässt sich bis zum 90 Prozent Energie sparen. LED-Lichterketten werden über einen Trafo, eine Batterie oder mit Hilfe von Solarzellen mit Strom versorgt. Wer eine Lichterkette im Außenbereich nutzen möchte, sollte die Herstellerempfehlungen beachten, da nicht alle angebotenen Lichterketten auch wetterfest sind. In diesem Falle eignen sich Produkte, die als Außenlichterkette gekennzeichnet sind. Benutzen Sie die Lichter nur im Innenbereich so ist eine Innenlichterkette ideal.

Lichterkette mit Solartechnik

Da LED-Lampen ohnehin nur sehr wenig Energie benötigen, ist es problemlos möglich, Lichterketten für den Außenbereich mittels Solartechnik zu betreiben. Solar-Lichterketten enthalten einen kleinen Akku, welcher sich bei Tageslicht auflädt. Sobald es dunkel wird, leuchten die Lampen ganz ohne Stromanschluss. Das Angebot an Beleuchtungsmitteln mit Solartechnik ist mittlerweile sehr groß. Neben Lichterketten sind auch einzelne Lampen in den unterschiedlichsten Formen erhältlich, die einfach nur in den Boden gesteckt werden können. Das Verlegen von Kabeln erübrigt sich hierbei.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.