Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Leitpfosten

  Leitpfosten  (100 Angebote unter 30.861.058 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Leitpfosten“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Leitpfosten"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Leitpfosten
^

Der Leitpfosten zur seitlichen Abgrenzung der Fahrbahn

Ob in der Dunkelheit, bei Nebel oder bei Schnee – eine Fahrbahnabgrenzung sollte immer klar zu erkennen sein, sodass Unfälle im Voraus vermieden werden. Zum besseren Erkennen des Straßenverlaufs sind daher Leitpfosten anzuraten, die am Straßenrand aufgestellt werden. Mithilfe von Reflektoren sieht der Kraftfahrzeugführer schließlich genau, wie die Straße verläuft und ob beispielsweise eine Kurve bevorsteht. Auch an Einmündungen und Kreuzungen sind Leitpfosten unverzichtbar. Daher sollten sie auf Autobahnen oder auch auf Landstraßen unbedingt aufgestellt werden.

Schwarze Folie für die Tagesfahrt und Reflektoren für die bessere Nachtsicht – die Besonderheiten von Leitpfosten

Speziell für Tagesfahrten ist die Verkehrskennzeichnung mit schwarzer Folie (auf weißem Pfosten) versehen, damit die Straßenabgrenzung deutlich sichtbar ist. Für die Nacht stellen beidseitig integrierte Reflektoren, die in die Folie eingelassen sind, eine große Hilfe dar, wenn diese durch Scheinwerfer angestrahlt werden.

Leitpfosten mit gelben, weißen oder roten Reflektoren?

Wichtig bei der Auswahl der Leitpfosten ist der Ort, an denen die Richtzeichen StVO positioniert werden. Sollen die Kennzeichnungen an Straßeneinmündungen platziert werden, so sind Varianten mit gelben Reflektoren zu wählen. Gleiches gilt für Abschnitte, die in die Fahrbahn einspringen. Ist beispielsweise eine vermehrte Wildwechselgefahr gegeben, sollten rote Reflektoren bevorzugt werden. Alternativ sind auch blau-weiße Reflektoren die richtige Wahl, die eine gleichermaßen breite, unruhige Streuung verursachen, die das Wild zum Zurückschrecken bringt. Weiße Reflektoren eignen sich an Fahrbahnen ohne Wildwechsel.

Was bedeutet ein kleiner schwarzer Pfeil am Leitpfosten?

Um auf eine Notrufsäule hinzuweisen, kann der Leitpfosten mit einem kleinen schwarzen Pfeil ausgestattet werden. Dieser sollte dann in die Richtung der Notrufsäule zeigen.

Montagemöglichkeiten von Leitpfosten

Die Montagemöglichkeiten von Leitpfosten variieren.
  • Eckige Betonsockel sind äußerst langlebig. Der Pfosten wird daraufhin daran montiert.
  • Kunststoffeingrabsockel besitzen am unteren Ende eine Platte, um unter der Erde einen festen Halt zu haben. Der Pfosten wird einfach aufgesteckt und festgeschraubt.
  • Metalleinschlagsockel mit T-Eisen werden in den Boden geschlagen und stellen wohl die einfachste Montagemöglichkeit für Leitpfosten dar. Steckt der Sockel im Boden, wird der Leitpfosten montiert.
  • Damit kein Unkraut am Leitpfosten hochwuchern kann, sollte zudem ein Unkrautteller platziert werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.