Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: lichttaster sick, lichttaster wenglor
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lichttaster

  Lichttaster  (8.123 Angebote unter 30.847.722 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lichttaster“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lichttaster"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   542   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Lichttaster
^

Lichttaster als optoelektronische Sensoren

Überall dort, wo es darum geht, Personen oder auch Gegenstände berührungslos zu zählen oder zu erfassen, kann dies sehr gut mithilfe des Lichts geschehen. Einfache optoelektronische Sensoren wie beispielsweise Lichtschranken gibt es schon seit vielen Jahren. In vielen Bereichen werden diese erfolgreich eingesetzt, um beispielsweise automatische Schaltvorgänge durchzuführen. Sie senden dazu einen Lichtstrahl aus, welcher von einem dem Sender gegenüberliegenden Empfänger empfangen wird. Das Licht legt dabei nur einen Weg zurück, weshalb diese Lichtschranke auch als Einweglichtschranke bezeichnet wird. Eine Reflexlichtschranke besitzt hingegen nur ein einziges Gehäuse, in dem Sender und Empfänger eingebaut sind. Durch einen Spiegel wird das vom Sender ausgesandte Licht zurückgeworfen und vom Empfänger registriert. Bei beiden Arten der Lichtschranken erfolgt quasi eine Auslösung durch die Unterbrechung dieses Lichtstrahls. Ein zusätzlich vorhandener Polarisationsfilter sorgt dafür, dass Störungen durch Fremdlicht aus der Umgebung nicht zu versehentlichen Auslösungen führen.

Unterschiede zwischen Lichtschranken und Lichttastern

Was ist nun aber der Unterschied zwischen einer gewöhnlichen Lichtschranke und einem Lichttaster? Im Prinzip arbeitet der Lichttaster ähnlich wie eine Reflexlichtschranke mit dem Unterschied, dass der Lichttaster keinen extra Spiegel benötigt. Bei ihm löst jedes Objekt im Erfassungsbereich eine Schaltfunktion aus. Der erfasste Gegenstand bzw. das erfasste Objekt reflektiert hierbei selbst das von der Lichtquelle des Lichttasters ausgesandte Licht, welches dann vom Empfänger registriert wird. Die Reichweite bzw. Tastweite hängt hierbei natürlich sehr stark vom sogenannten Remissionsgrad des zu erfassenden Objektes ab, also mit der Stärke, mit welcher das Objekt das vom Sender ausgesandte Licht reflektiert.

Reflexlichttaster mit Hintergrundausleuchtung

Auch bei diesen Lichttastern handelt es sich um Bauteile, deren Funktion der einer Reflexlichtschranke ähnlich ist. Auch hier befinden sich Sender und Empfänger in einem gemeinsamen Gehäuse. Die Optiken von Sender und Empfänger wurden winkelig zueinander ausgerichtet. Das vom Sender abgegebene Licht trifft auf einem im Erfassungsbereich befindlichen Gegenstand auf und wird von diesem reflektiert. Ein Teil des Lichts aber strahlt sozusagen am Objekt vorbei und trifft auf einem im Hintergrund befindlichen Objekt (beispielsweise einer Wand) ebenfalls auf und wird auch von hier reflektiert. Der Unterschied besteht darin, dass der Lichttaster erkennen kann, ob das auf den Empfänger treffende Licht von einem Objekt innerhalb des Tastbereichs oder aus dem Hintergrund reflektiert wird. Die Vorteile dieser Lichttaster bestehen beispielsweise darin, dass sie in der Lage sind, auch dunkle Gegenstände vor einem hellen Hintergrund sicher zu erkennen. Außerdem sind sie wesentlich unempfindlicher gegenüber störenden Reflexionen von verschiedenen Objekten im Hintergrund.

Die Reichweite und mögliche Sonderausführungen

Neben der Erfassung von Objekten eignen sich die Lichttaster auch für den Einsatz als Sicherheitslichtschranken sowie Datenübertragungslichtschranken. Hierbei spielt natürlich die Reichweite immer eine entscheidende Rolle, die bereits bei der Planung mit einbezogen werden sollte. Von wenigen Millimetern bis hin zu einigen Metern sind entsprechende Bauteile erhältlich.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.