LKW-Navigationssystem - im Nah- und Fernverkehr praktisch
Das LKW-Navigationssytem wird auch LKW-Navigationsgerät genannt. Es dient nicht nur der Orientierung im Straßenverkehr, sondern kann auch zusätzliche Informationen zum Verkehrszustand oder der Witterung enthalten. Neben den beliebten
Straßenkarten spielen bei der
Routenplanung Informationen zu Durchfahrtshöhen, für LKW gesperrte Straßen, Gewichtsbegrenzungen, Tragfähigkeit der Straßen und Brücken, Wendemöglichkeiten oder die Ausweisung von Industriegebieten eine besondere Rolle.
So können zeitraubende Umwege gespart und Liefertermine pünktlich eingehalten werden. Zusätzlich zum LKW-Navigationsgerät werden wichtige Eigenschaften integriert, etwa um ein Mobilfunkgerät mit einer verfügbaren Freisprechanlage zu verbinden. Ruhe- und Fahrzeitkontrollen oder programmierbare Adressbücher werden ebenso mit angeboten.
Kurzinformationen zur Funktionsweise
Im Prinzip kann man zwei Varianten unterscheiden. Die
GPS-Daten zum Fahrzeugaufenthalt werden mit einer integrierten Karte verglichen und die Route danach berechnet. Man kann seine eigenen Fahrzeugmerkmale am Beginn der Fahrt erfassen und erhält eine individuelle Route. Dabei sind Updates in regelmäßigen Abständen erforderlich, weil sich auch Baustellen verändern, Städte oder Gemeinden Hindernisse erstellen oder aufheben und daher die Daten immer aktuell sein sollten.
Die andere Variante liest die Daten aus, die Städte, Gemeinden, Bund und Länder im navi-fähigen Format an öffentliche Systeme über Satelliten übertragen. Dafür muss die
Navigationssoftware auf die entsprechenden Merkmale reagieren können und z. B. nach Einführung neuer Kriterien oder Gesetzesänderungen ebenfalls aktualisiert werden. Der Fahrer vergleicht die Angaben zur Route mit seinen Fahrzeugeigenschaften, wie bei Verkehrsschildern, selbst.
Das LKW-Navigationssystem und die Routenplanung
Wie bei vielen
Navigationssystemen für PKW kann man auch hierbei zwischen der kürzesten oder schnellsten Route wählen, Autobahnen ein- oder ausschließen, mautpflichtige Straßen vermeiden oder eine Optimierung der Strecke anhand der Verkehrssituation wählen, etwa um Staus zu vermeiden.
Das LKW-Navigationsgerät hat viele Funktionen
Die Wegeleitung erfolgt via Karte auf einem Bildschirm, der die Strecke markiert, und zusätzlich mit akustischen Befehlen in einer wählbaren Sprache. Für die Augen angenehm ist eine automatische Anpassung an eine Hell-/Dunkelanzeige, etwa wenn es dämmert oder viele Tunnel durchfahren werden. Neben einer Kilometerangabe oder Angaben zur voraussichtlichen Ankunftszeit sind Geschwindigkeits- oder Glatteiswarnungen sehr hilfreich, um Bußgelder oder Unfälle zu vermeiden.
Für jeden Bedarf das passende Gerät, so gibt es neben Modellen für LKW auch
PKW-Navigationsgeräte,
Motorrad-Navigationsgeräte oder
Outdoor-Navigationsgeräte.