Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Maschinenleuchte

  Maschinenleuchte  (754 Angebote unter 30.849.323 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Maschinenleuchte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Maschinenleuchte"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   51   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Maschinenleuchte
^

Maschinenleuchte zum Ausleuchten des Arbeitsbereiches

Bei vielen Tätigkeiten im Bereich Bau und Handwerk wird auf Leuchten zurückgegriffen, damit beim Arbeiten die optimale Helligkeit erzielt werden kann. Maschinenleuchten bzw. Arbeitsleuchten sind wichtige Hilfsgeräte, an Arbeitsbereichen, die nicht über ausreichende Helligkeit verfügen. Je nach Modell kann man einen konzentrierten Lichtstrahl nutzen, um ganz gezielte bestimmte Umgebungen auszuleuchten.

Punkt- oder Breitstrahlausleuchtung

Wenn man an einer Werkbank arbeitet, ist eine Leuchte mit Gelenkarm zu empfehlen. Dieser Arm ermöglicht eine flexible Anwendung der Leuchte und man kann mehrere Bereiche in der Umgebung ausleuchten. Wenn eine größere Fläche beleuchtet werden soll, eignet sich eine große Leuchte, die das Licht entweder konzentriert oder aber flächendeckend abstrahlen kann. Einige Lampen verfügen auch über beide Funktionen, sodass je nach Bedarf umgeschaltet werden kann. Bestimmte Modelle können fest montiert werden. Andere verfügen über einen Magnetfuß und eignen sich zum Befestigen an metallenen Oberflächen.

Worauf zu achten ist

Die Leuchtstärke ist weitgehend von den eingesetzten Glühbirnen abhängig. Häufig werden LEDs eingesetzt. Darunter versteht man Leuchtdioden, die aus elektrischen Halbleitern bestehen. Eine LED ist wie eine Linse geformt. Meist wird ein Kristall genutzt, um den Grenzwinkel der Reflexion herabzusetzen. Dadurch kann das Licht gebündelt werden und die Strahlungsleistung wird auf einen kleinen Raumwinkel stark fokussiert.

Von Vorteil sind Lampen, die sich bei der Nutzung nur geringfügig erwärmen, da mit ihnen ein geringerer Energieverbrauch erzielt werden kann. Des Weiteren sollten die Lampen staub- und spritzwassergeschützt sein.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.