Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Massagestuhl

  Massagestuhl  (12 Angebote unter 30.871.661 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Massagestuhl“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Massagestuhl"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Massagestuhl
^

Massagesessel - Der elektronische Masseur für den ganzen Körper

Ein Massagesessel ermöglicht es, sich jederzeit eine gesundheitsfördernde Entspannungsmassage zu gönnen. Das Massagegerät ist vor allem für ältere Menschen oder Personen mit Rückenproblemen, Verspannungen und Schmerzen eine große Hilfe, da sie bei Bedarf sofort genutzt werden kann. Die Sessel können besonders gut im Rahmen der Entspannungstherapie und als Ergänzung zur Physiotherapie eingesetzt werden.

Die automatischen Massagegeräte kommen vor allem in Pflegeeinrichtungen und Therapiezentren zum Einsatz. Auch als ergänzendes Zubehör in Hotels oder Wartebereichen können Massagesessel als Empfangssitzmöbel dienen. Durch modernste Technik kann man sich mit einem Knopfdruck bequem im Sessel massieren lassen, ohne das Haus zu verlassen.

Mit dem Massagesessel traditionelle Massagetechniken durch High-Tech genießen

Die Massagesessel sind mit mehreren Programmen für verschiedene Massagetechniken ausgestattet. Als Erstes nimmt die Person darin Platz und kann durch die Fernsteuerung eine angenehme Sitzposition des Sessels einstellen. Die Rückenlehne sowie die Fußablage lassen sich bei den meisten Modellen Vor- oder Zurückstellen. Nun wählt man das gewünschte Programm, beispielsweise Shiatsu, eine Klopfmassage oder sanfte Streichbewegungen. Eine Körperscanningfunktion ist ebenfalls bei vielen Modellen integriert. Die Intensität und die gewünschte Körperzone können ganz nach Wunsch eingestellt werden. Einige Sessel verfügen auch über eine Wärmefunktion, was besonders angenehm ist. Dabei wird außerdem die Durchblutung gefördert und Schmerzen gelindert. Ist ein Programm beendet, schaltet es sich automatisch ab. Das ist ein Vorteil, falls die Person während der Massage einschläft. Eine weitere Besonderheit sind bei einigen Sesseln die zuschaltbare Luftdruckmassage. Diese ist hauptsächlich für die Beine, das Gesäß und den Fußbereich empfehlenswert. Somit wird der ganze Körper verwöhnt und gelockert.

Leichte Bedienung für maximalen Komfort

Damit diese vielseitigen Massagesessel von jedem problemlos genutzt und bedient werden können, sind die meisten davon mit großen Handschaltern und einer leicht verständlichen Displayanzeige versehen. Diese befindet sich entweder in der Armlehne oder ist als praktische Fernbedienung verfügbar. Die Massagesessel werden ganz einfach an der Steckdose angeschlossen und sind sofort einsatzbereit. Eine weiche Polsterung sorgt zusätzlich für komfortables Sitzen oder Liegen während der Behandlung. Das Obermaterial besteht häufig aus PU-Leder und ist besonders langlebig auch bei häufiger Benutzung. Außerdem lässt es sich leicht reinigen, was ein großer Vorteil ist, wenn der Massagesessel von verschiedenen Personen genutzt wird.
 
 


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.