Der Maurerhammer mit scharfkantiger Pinne
Der Maurerhammer leitet seinen Namen daraus ab, dass er von Maurern zur Steinbearbeitung oder zum Abklopfen von Putz eingesetzt wird. Verwendet wird der Maurerhammer ebenfalls von Geologen, die Gesteinsproben entnehmen müssen. Im Gegensatz zum Schlosserhammer mit glatter Bahn und in einer schmalen Bahn keilförmig zulaufender Spitze bzw. Pinne, läuft beim Maurerhammer daher diese Pinne sehr oft in einer verbreiterten scharfkantigen Schneide aus. Diese Kante kann bei Bedarf auch nachgeschärft werden. Mit der glatten Bahn werden Nägel, Haken oder Klammern ins Gestein geschlagen. Den Maurerhammer gibt es daher in sehr unterschiedlichen Ausgestaltungen.
Die Formen des Mauerhammers
Im Prinzip unterscheidet sich bei den diversen Modellen des Maurerhammers, nur die Kopfform und das Material.
- Berliner Form mit seitlich angebrachtem Nagelzieher,
- Rheinischer Form mit glatter Bahn und nach unten zulaufender Pinne,
- Münchner Form mit Nagelzieher und gerauhter Bahn,
- Amerikanischer Form mit glatter Bahn und abgeflachter Querpinne,
- Holländischer Form mit glatter Bahn und lang von oben nach unten gebogener Pinne oder
- funkenfreier Ausführung.
Der Hammerkopf besteht aus Metall, in der funkenfreien Ausführung aus Berylliumkupfer oder anderen Speziallegierungen. Während der Griff früher meistens aus Eschenholz bestanden hat, kommt zunehmend Kunststoff als Material ins Spiel. Kunststoff ist haltbar, aber auch leicht und senkt damit das Gesamtgewicht des Arbeitswerkzeuges.
Den Maurerhammer verwenden
Die Einsatzmöglichkeiten für Maurerhämmer sind recht vielfältig:
- Bruchstücke aus Mauern herausklopfen um Fenster zu tauschen oder Durchgänge zu erhalten, sei es für Türen, Kabel, Luftschächte, Rohre oder anderes,
- Steine beim Mauern in die passende Form zu bringen,
- überschüssige Mörtelreste abzukratzen,
- Gesteinsstücke in der Natur aus Blöcken abzutrennen,
- Bildhauerarbeiten durchzuführen oder
- Materialprüfungen in der Produktion von Ziegelsteinen, Hohlsteinen etc. vorzunehmen.
Zum Aufbau
Der Maurerhammer hat ein Gesamtgewicht von 500 bis 800 Gramm, wovon das meiste Gewicht auf den Hammerkopf aus Stahl entfällt. Der Hammerkopf hat ein Auge zur Durchführung des Stiels. Es gibt auch Maurerhämmer, deren Kopf nahtlos geschmiedet in das Griffteil übergeht und in einem Kunststoffgriff ausläuft. In explosionsgefährdeten Bereichen darf nur mit funkenfreiem Werkzeug gearbeitet werden.