Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Menütablett

  Menütablett  (8 Angebote unter 28.872.768 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Menütablett“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Menütablett"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
Weitere Informationen zum Thema Menütablett
^

Das Menütablett für das Servieren und Tragen unterschiedlichster Speisen

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tabletts verfügt das Menütablett über mehrere fächerartige Einteilungen. Die Fächer erlauben es, die Speisen, Beilagen wie Salate und Gemüse sowie Soßen getrennt auf nur einem Tablett zu arrangieren. Auf diese Weise kann das Menütablett variabel für komplette Menü-Zusammenstellungen verwendet werden und verschiedene zubereitete Lebensmittel wie Pommes-Frites oder auch Obst und Früchte für das ausgewogene Komplettgericht gleichzeitig fassen.

Ein Menütablett vermeidet die Verwendung von Geschirr wie Salatschalen, Teller, Dipschalen. Vorteil ist dabei die Platzersparnis auf dem Tisch. Außerdem können Vorspeisen, Hauptspeisen und Nachspeisen können in einem Gang zum Tisch transportiert werden. Das Menütablett wird in Form des Abteiltabletts oder der Edelstahlschale in der Regel in Jugendherbergen, Kantinen, aber auch bei dem Außer-Haus-Verkauf sowie für Essen auf Rädern eingesetzt. Auch in der Altenpflege hat sich das Menütablett bewährt.

Allzwecktabletts und Menütabletts im Sinne der Gastronorm

Die Abteile des Menütabletts variieren von 3 bis 6 einzelnen Fächern. Modelle, die entsprechend einer Gastronorm ausgewiesen sind, lassen sich einfach auf anderen Gastronormbehältern platzieren und gewährleisten eine exakte Passgenauigkeit beispielsweise auf Warmhaltegeräten zum Erhitzen der Speisen. Mit einem Deckel ausgestattete Menütabletts vermeiden ein zu schnelles Abkühlen der Lebensmittel, während gleichzeitig ein effektiver Schutz vor Insekten beim Buffet im Außenbereich  gewährleistet ist.

Robustes und hygienisches Material für eine lange Lebensdauer

Einen hohen Stellenwert im Sinne der einfachen und hygienischen Reinigung nimmt das Material des Menütabletts ein. Edelstahl ist beim Erhitzen oder bei der Kühlung auf einem Kühlakku formbeständig und leitet die Temperaturen an die Speisen weiter. Dieses bewahrt die Lebensmittel vor dem unerwünschten Auskühlen und kann umgekehrt den Frischegrad kalter Speisen wie Eis länger erhalten.Edle Ausführungen aus hochwertigem Porzellan ergänzen Tafelgeschirr und bieten einen perfekten optischen Eindruck.

Relevantes Zubehör zum Menütablett

Zum Verzehr sollte mit dem Menütablett das passende Besteck nicht fehlen. Messer, Gabeln und Löffel können im Besteckkasten für die Selbstbedienung ausgegeben werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.