Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Monitor-Halter  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Monitor-Halter“
Überbegriffe
Monitorbrücke
Ideal, um mehrere Monitore neben- oder untereinander aufzustellen.
Monitorarm
Geeignet für Flachbildschir­me. Das schwenkbare Mo­dell ist höhen- und breiten­verstellbar.
Monitor-Standfuß
Sicheren Halt bietet der Trapezfuß. Mehrere Mo­nitore können daran be­festigt werden.
Monitorständer
Platzieren des Monitors auf diesem Ständer, schafft Platz für praktische Ablagen und Schubladen für Klein­teile.
Monitorträger
Durch die Tragplatte schwebt der Monitor frei über dem Tisch.
Halterungen
Bodenhalterung
Die Halterung ermöglicht es, den Monitor am Boden zu befestigen.
Deckenhalterung
Die Halterung ermöglicht es, den Monitor an der Decke zu befestigen.
TV-Halterung
Mit dieser Wandhalterung schafft man Platz auf dem Schreibtisch. Auch für LCD- oder Plasmafernseher ge­eignet. Siehe auch: CRT-Wandhalter.
Sonstiges
Monitorhalter Adapter
Zum Adaptieren von Hal­tern und Monitoren unter­schiedlicher Standards.
Trace Banner

Ein ergonomischer Arbeitsplatz der sich individuellen Bedürfnissen anpasst – mit den Monitorhalterungen von Ergotron


Ergotron-Lösungen fördern eine Kultur der Bewegung am Arbeitsplatz und ermutigen zu einem aktiven Arbeitsstil, von dem Arbeitgeber und Arbeitnehmer durch verbesserten Komfort, Flexibilität und Zusammenarbeit profitieren. Jeder einzelne Mensch und jeder Arbeitsbereich ist anders. Unsere Produkte passen sich ganz individuell an unterschiedliche Bedürfnisse an - egal, ob im Büro oder zu Hause. Wir gehen bis ins kleinste Detail, wenn es um Sicherheit und Zuverlässigkeit geht. Unsere Qualitätssicherungsanforderungen übertreffen die branchenüblichen Maßnahmen - umfangreiche Zyklustests unter voller Belastung, Garantien bis zu 15 Jahre und BIFMA Level 2 Zertifizierungen stellen eine Investition in eine nachhaltige Zukunft sicher.

Ergotron-Halterungen für einen produktiven Arbeitsplatz:



Monitorhalterungen TRACE: Folgt jeder Bewegung
  • Diese innovative Monitorhalterung schafft ergonomische, flexible Arbeitsplätze für die individuelle Arbeitsweise jedes Benutzers
  • Sie passt sich intuitiv verschiedenen Aufgaben und Haltungen an und fördert Bewegung und Zusammenarbeit. Dabei kehrt sie immer wieder in die natürliche Ausgangsposition zurück
TRACE entdecken: Zu den Produkten »

Monitorarme: Stärkste Lösung seiner Klasse, bis zu 49”, 1000R und 19 kg
  • Ergotron Monitorarme mit patentierter Constant Force™–Technologie
  • Halterungen für extra schwere Monitore geben Gamern und Office-Profis die Freiheit, ultrabreite Curved Monitore mit einer Krümmung von 1000R und einem Gewicht bis 19 kg mit Leichtigkeit zu bewegen und zu positionieren
Zu den Produkten »

Multimonitor-Tischhalterungen: Bis zu vier Monitore sicher positionieren
  • Modular und flexibel einsetzbar: Arbeitsabläufe und Produktivität mit modularen Monitorhalterungen verbessern
  • Dualmonitorhalterungen lassen sich nebeneinander oder vertikal positionieren, für eine optimale Ansicht
Zu den Produkten »

Monitor-Wandhalterungen: Sichere Wandmontage von Curved bis Flachbildschirm
  • Robuste Konstruktion für die Befestigung an der Wand, einfaches zur Seite schieben gibt kostbaren Raum frei
  • Entdecken Sie Wandhalterungen für Monitore, Fernseher und Computer mit VESA-Befestigung
Zu den Produkten »

Constant Force™–Technologie

Mehr Bewegung. Weniger Kraft. Spürbarer Unterschied

Mit einer Berührung einstellbar! Erleben Sie dank der exklusiven, patentierten CF™-Technologie von Ergotron ein komfortables Seherlebnis. Positionieren Sie Monitore, Fernsehgeräte, Tastaturen oder sogar komplette Arbeitsstationen genau dort, wo Sie sie benötigen.

MOUNTFINDER

Um die passende Halterung zu Ihrem Monitor zu finden, klicken Sie hier, um ganz schnell und einfach eine Übersicht aller kompatiblen Halterungen zu erhalten

Ergotron unterstützt hybride Teams mit flexiblen Monitorhalterungen für Wand und Tisch, die:

  • Komfort steigern: Ergonomische Arbeitsplatzlösungen passen sich optimal an den jeweiligen Benutzer an. Die Gesundheitsförderung und eine ideale Raumnutzung stehen im Vordergrund
  • Zusammenarbeit fördern: Die Nutzung unterschiedlicher Technologien und Standorte steigert die dynamische Interaktion zwischen Kollegen vor Ort und Zuhause
  • Freiräume schaffen: Mobile Arbeitsbereiche ermöglichen physische Abstände für Teambesprechungen oder Einzelarbeit und begünstigen den Austausch
Finden Sie hier mehr Informationen zu der Planung eines ergonomischen Arbeitsplatzes hier
Weitere Informationen zum Thema Monitor-Halter
^

Monitorhalter - welches Modell soll es sein?

Bei Arbeiten mit dem Computer kann auf einen Monitor schlecht verzichtet werden. Doch nicht immer ist der Schreibtisch groß genug oder der ideale Platz, so dass man Möglichkeiten sucht, den Monitor zu platzieren. Mit einem Monitorhalter als Schreibtischbefreier schaffen Sie Platz und Ordnung auf Ihrem Schreibtisch. Manche Modelle wie der Monitorständer bieten zusätzlich praktische Ablagefächer für Kleinutensilien. Welcher Monitorhalter sich für welchen Monitor eignet, erfahren Sie im folgenden Text.

Was wollen Sie zu diesen Zwecken befestigen?

Bevor Sie sich für ein Modell entscheiden, sollten Sie überlegen, welche Art des Monitors Sie besitzen. Geht es um Flachbildschirme, also einen oder mehrere TFT- oder LCD-Bildschirme, oder um einen Röhren- oder CRT-Bildschirm oder einfach um einen Einbau-Bildschirm? Danach richtet sich die Wahl Ihres Monitorhalters. 

CRT-Bildschirme

Für CRT-Bildschirme benötigen Sie einen Monitorträger. Dieser hat eine große Tragplatte und hält größere Gewichte aus. Es gibt ihn entweder mit Tisch- oder Wandbefestigung. Eine Kombination mit einem Tastaturträger oder einer Schublade wird je nach Hersteller angeboten.

TFT- oder LCD-Bildschirme

Für TFT- oder LCD-Bildschirme, so genannte Flachbildschirme, stellt sich die Frage, wie viele Bildschirme Sie befestigen wollen. Für einen Arbeitsplatz sind es vielleicht ein oder zwei Bildschirme, für eine Präsentationsfläche in Ihrem Sitzungszimmer oder Ihrem Unternehmen sind es vielleicht vier oder sechs Bildschirme mit einer oder unterschiedlicher Blickrichtung? Je nach Platz kommt eine Schreibtisch- oder Wandbefestigung in Betracht.

Art der Befestigung

Wandbefestigungen unterscheiden sich zur Schreibtischbefestigung nur in der Art der Befestigung. Am Schreibtisch lässt sich der Monitor mittels Monitor-Standfuß oder Schwenkarm befestigen. Der Standfuß erhöht nur den Bildschirm auf dem Schreibtisch. Weitere Einstellungen außerhalb der Höhe werden wie zuvor am Bildschirm selbst vorgenommen.

Monitorschwenkarm

Eine weitere Möglichkeit ist ein Monitorschwenkarm, bei dem der TFT oder LCD fest verbunden werden. Er übernimmt die Einstellmöglichkeit der Sicht auf den Bildschirm. Sie unterscheiden sich deshalb in der Anzahl ihrer Drehpunkte. Der Arm selbst kann horizontal geschwenkt werden. Daneben gibt es je nach Hersteller einen weiteren Drehpunkt im Arm, um den Monitor selbst horizontal zu schwenken und einen weiteren Drehpunkt, um Ihren Monitor in seiner vertikalen Neigung zu verstellen. Schwenkarme unterscheiden sich in der Eignung auch nach der Größe der Bildschirme in Zoll oder nach der Tragfähigkeit für Bildschirme, also dem Gewicht. Farbe und Design spielen in Ihrer Umgebung auch eine gewisse Rolle.
Es gibt auch Schwenkarme, die es erlauben, mehrere Monitore in entgegengesetzter Ausrichtung - für Duo-Arbeitsplätze oder zur Unterhaltung des Publikums in Gaststätten - oder einfach neben- oder untereinander in einer Blickrichtung für Präsentationen zu befestigen.

Einbau-Monitore

Einbau-Monitore sind nicht verstellbar, können aber zu Demo-Zwecken in Ihrem Geschäft stationär für Produktpräsentationen eingesetzt werden.

Fazit

Monitorständer nehmen auf Ihrem Schreibtisch Platz ein, den Sie mit Schwenkarmen einsparen. Wenn Sie nur die Höhe Ihres Bildschirms verändern wollen, sind sie eine kostengünstige Alternative.
Ein Schwenkarm für einen Duo-Arbeitsplatz spart Platz für beide Arbeitnehmer. Tischbefestigungen sind flexibel, weil sie beim Umräumen mitwandern. Wandbefestigungen zum Präsentieren im Sitzungszimmer sparen Platz und bieten auch bei mehr als zwei Zuschauern eine optimale Bildgröße.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.