Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Monitor-Zubehör  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Monitor-Zubehör
^

Optimale Ergonomie am PC-Arbeitsplatz dank Monitor-Zubehör

An vielen Computerarbeitsplätzen lässt die Ergonomie aufgrund räumlicher oder technischer Unzulänglichkeiten zu wünschen übrig. Unterschiedliches Monitor-Zubehör kann daher dazu beitragen, dass Ihre Mitarbeiter auch am Bildschirmarbeitsplatz dauerhaft produktiv tätig sein können.

Monitorschränke

Hauptsächlich für EDV-gestützte Industriearbeitsplätze bieten sich Monitorschränke an, die sowohl stationär als auch mobil in verschiedenen Größen und Bauhöhen erhältlich sind. In ihnen bringen Sie in aller Regel ein komplettes EDV-System unter inklusive Peripheriegeräten wie Druckern oder Scannern. Zusätzlich bieten diese Schränke auch oft noch ein Stehpult oder ausziehbare Arbeitsflächen. Da die Monitorschränke in aller Regel mit eigenen Lüftern ausgestattet sind, wird die Betriebswärme der Geräte zuverlässig abgeleitet. Die Monitorfächer sind zudem oft mit einer eigenen Fronttür aus splitterfestem Spezialglas versehen, die abschließbar ist und das Betrachten des Bildschirminhaltes auch bei geschlossener Tür ermöglicht. Für EDV-Arbeitsplätze in besonders ungünstigen Umgebungen sind zudem in die Lüftersysteme der Monitorschränke spezielle Filteranlagen eingebaut, die ein Eindringen von Staub und Schmutz zuverlässig verhindern.

Kleinere Modelle

Für Arbeitstische und Werkbänke werden kleinere Monitorschränke angeboten, die lediglich einen Bildschirm aufnehmen können. Auch sie sind mit einer abschließbaren Fronttür aus Glas versehen und schützen daher den Bildschirm vor Schmutz und Staub. Die Schränke werden auf die Arbeitsplatte gestellt und bieten unterhalb des eigentlichen Monitorfaches in aller Regel noch eine Ablage für Arbeitsutensilien. Eine integrierte Kabelführung sorgt für Ordnung im Monitorschrank.

Monitorhalter

Spezielle Monitorhalter kommen hauptsächlich bei Videowänden, Informationssystemen mit mehreren Bildschirmen (beispielsweise an Flughäfen oder Bahnhöfen) oder im Bereich der kameragestützten Raumüberwachung zum Einsatz. Die Monitorhalter können dabei als Monitorbrücken mit zwei Standrohren oder als Monitorarme mit Halterungen für einen oder mehrere Displays ausgelegt sein. Für herkömmliche Bildschirme mit Kathodenstrahlröhren sind zudem besonders robuste Schwenkarme für den Büroarbeitsplatz erhältlich, die zumeist noch über einen Tastaturauszug verfügen. Sowohl die Monitorarme für LCD-Displays als auch die Schwenkarme für EDV-Arbeitsplätze im Büro sind in Höhe und Neigung stufenlos verstellbar.
Die für aktuelle Flachbildschirme in LCD-Technik konstruierten Monitorhalter sind in aller Regel mit einem nach VESA-Norm standardisierten Befestigungslochmuster versehen. Diese Lochmuster sind mit Lochabständen von 75 x 75 oder 100 x 100 mm sowohl für die Fixierung kleinerer als auch großer und deutlich gewichtigerer Displays geeignet. Insbesondere jene Monitorhalter, an denen mehrere Displays befestigt werden können, sind zusätzlich mit integrierten Kabelführungen ausgestattet, so dass keine hängenden Kabel sichtbar sind.

Bildschirmfilter

Vor allem bei Röhrenmonitoren stellen Strahlungen eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit des betroffenen Mitarbeiters dar, da diese von Augenreizungen bis zu Hautallergien verschiedene Krankheiten auslösen können. Deshalb werden unterschiedliche Glas- und Filmfilter angeboten, die nicht nur die elektromagnetischen Strahlungen deutlich reduzieren, sondern auch Blendeffekte durch Hintergrundbeleuchtungen bei ungünstiger Stellung des Monitors vermindern. Für moderne Flachbildschirme sind diese Bildschirmfilter in aller Regel als Dünnschichtfilm ausgeführt, so dass der aufgesetzte Filter nur bei genauer Betrachtung des Bildschirms sichtbar ist. Die Filter wirken zudem antistatisch.

Speziell für Note- und Netbooks

Speziell für Note- und Netbooks sind zusätzliche Blickschutzfilter erhältlich, die den Blickwinkel auf das Notebook-Display verringern, so dass der Bildschirminhalt von der Seite her betrachtet nicht mehr erkennbar ist. Meist sind diese Blickschutzfilter für die unterschiedlichen Displaygrößen normiert.

Bildschirmreiniger

Bildschirmreiniger sind als Spray, Schaumreiniger, Gel oder Reinigungsflüssigkeit erhältlich. Spezielle Tücher dienen ebenfalls der Säuberung von LCD-Displays oder Röhrenmonitoren. Die Tücher und Flüssigkeiten vermeiden im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungslappen die antistatische Aufladung und somit die Gefahr einer Beschädigung des Gerätes.

PC-Diebstahlsicherung

Insbesondere in Bereichen, wo viel Publikumsverkehr herrscht, ist das Diebstahlrisiko deutlich erhöht. Daher können Sie Ihre Monitore effektiv durch spezielle Diebstahlsicherungen schützen. Die PC-Diebstahlsicherungen sind meist aus massivem Stahl hergestellte Kabel, die mit so genannten Kensington-Schlössern versehen sind oder auch mit Zahlenschlössern. Um die Stahlkabel gegen das Durchtrennen beispielsweise mit einem Bolzenschneider zusätzlich zu sichern, bestehen manche der Kabel aus Carbon-Stahl-Werkstoffen, die dem Metall eine deutlich verbesserte Festigkeit verleihen. Diese Diebstahlsicherungen verbinden den Monitor oder das Display mit Tisch oder Halter, so dass die Geräte nicht ohne Öffnen der Kabelschlinge entfernt werden können.
Bei größeren Installationen, beispielsweise in Schulungsräumen mit mehreren PC-Arbeitsplätzen, empfiehlt sich der Einsatz von Kabelschlössern mit Zahlenkombination, da bei diesen keine Schlüssel verloren gehen können.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.