Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Motorenfrostschutz

  Motorenfrostschutz  (82 Angebote unter 28.797.294 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Motorenfrostschutz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Motorenfrostschutz"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Motorenfrostschutz
^

Motorfrostschutz - Weiter Gas geben ohne Kraftstoffstreik

Wenn die kalte Jahreszeit hereinbricht, wird auf ausreichenden Frostschutz in der Scheibenwaschanlage und auf eine gut geladene Batterie geachtet. Der Motor wird dagegen  viel zu oft vernachlässigt. Die Folgen können zugesetzte Filter und nicht zuletzt ein Motor der seinen Dienst verweigert sein. Vorbeugen können Sie, indem Sie auch hier auf Frostschutz setzen. Die Beimischung erfolgt direkt beim Betanken und verhindert, dass tiefe Minusgrade Ihre Dieselmotoren außer Kraft setzen.

Der anfällige Diesel

Diesel ist sehr anfällig gegen Kälte. Bereits ab Temperaturen unterhalb von 5°C beginnt dieser einzudicken, ab -10 °C fließt dieser überhaupt nicht mehr. Winterdiesel, der ab November bis Ende Februar vertrieben wird, hält Temperaturen von bis zu -22° stand. Ausflockungen, die Leitungen und Filter zusetzen und den Betrieb des Motors verhindern, können bei tieferen Temperaturen als der Eignung des jeweiligen Kraftstoffes durch das hinzufügen von Motorfrostschutzmitteln, sogenannten Additiven, verhindert werden. Ihr Fahrzeug bleibt kraftstofftechnisch voll betriebsfähig. Damit Sie Ausfälle vermeiden, sollten Sie bereits frühzeitig auf den Zusatz von Motorfrostschutz zurückgreifen. Eine Auflösung bereits auskristallisierter Paraffine im Kraftstoff ist nicht möglich. Sie können hier nur vorbeugend handeln.

Reichweite

Vergleichen Sie bei dem Erwerb des Motorfrostschutz die Mengen die Sie zumischen müssen, um einen ausreichenden Frostschutz zu erzielen. Die Reichweiten können mitunter stark abweichen. Nur eine ausreichende Beimischung erzielt den gewünschten Effekt.

Gebindegröße

Auch hier gilt: Prüfen Sie, welche Menge Sie benötigen. Ein Pkw-Fuhrpark benötigt geringere Mengen als ein Lkw-Fuhrpark. Großgebinde in Fässern eignen sich, wenn den Fahrzeugen bei der Wartung in Werkstätten oder auf dem Betriebsgelände der Motorfrostschutz beigemischt wird. Flaschen und Dosen mit geringem Inhalt sollten im Pkw mitgeführt werden, um auch beim Nachtanken einen ausreichenden Schutz erhalten zu können. Bei Lkws bieten sich Kanister mit erhöhtem Inhalt an, da das Tankfassungsvermögen einerseits größer ist, andererseits häufig große Strecken nacheinander oder am Stück bewältigt werden.

Heizöl

Motorenfrostschutzmittel sind bei entsprechender Eignung auch bestens geeignet, um Heizölen beigemischt zu werden. Dies verbessert bei niedrigen Temperaturen die Fließfähigkeit und verhindert das Ausflocken im Heizöltank und somit das Verstopfen von Pumpen, Leitungen und Filtern. Mit der passenden Frostschutzzumischung sorgen Sie dafür, dass Ihre Ölheizanlage im Winter bei besonders niedrigen Temperaturen nicht ausfällt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.