Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Nagelschellen

  Nagelschellen  (476 Angebote unter 28.871.067 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nagelschellen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Nagelschellen"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   32   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Nagelschellen
^

Nagelschelle zur Befestigung von elektrischen Leitungen

Schellen sind Befestigungsmaterialien; Nagelschellen werden vorrangig bei Elektroinstallationen eingesetzt. Das bedeutet, dass ihr primäres Einsatzgebiet das Errichten von elektronischen Anlagen ist, die im Niederspannungsbereich angesiedelt sind. Nagelschellen sind aus Kunststoff gefertigt und sehr robust.
Eine Nagelschelle wird dazu genutzt, um elektrische Leitungen an bestimmten Oberflächen zu befestigen und zu fixieren. Meist wird eine Nagelschelle an einer Wand angebracht.

Montage

Nagelschellen mit Nägeln werden mit Nägeln, also mit Drahtstiften, befestigt.  Es gibt Nagelschellen, die bereits mit den passenden Nägeln geliefert werden und es gibt auch Modelle, bei denen die Nägel schon vormontiert worden (Express-Schellen). Je nach Beschaffenheit der Wand, können auch Holzschrauben und Dübel zur Anbringung genutzt werden.

Worauf ist vor einem Kauf zu achten?

Bevor man eine oder mehrere Nagelschellen kaufen will, muss man auf die Abmessungen und die Ausführung der jeweiligen Modelle achten. Hierbei sind vor allem die Nagellänge und der Durchmesser entscheidend. Je nach Bedarf kann auch nach einer bestimmten Farbe gesucht werden.

Selbstverständlich sollte vor einem Kauf die Oberfläche untersucht werden, an der die Nagelschelle angebracht werden soll. Dabei sollte man vor allem darauf achten, ob und inwieweit Nägel eingeschlagen werden können.
Es sind auch Nagelschellen erhältlich, die über einen Einschlagstopp verfügen. Dieser Stopper verhindert ein zu weites Einschlagen des Nagels. Auf diese Weise bleibt die Schelle geschützt und ein Wegplatzen wird verhindert.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.