Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Nitrilhandschuhe

  Nitrilhandschuhe  (8.938 Angebote unter 27.750.284 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nitrilhandschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Nitrilhandschuhe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   596   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Nitrilhandschuhe
^

Nitrilhandschuhe - die Alternative zu Latexhandschuhen

In vielen Bereichen, in denen früher Latexhandschuhe eingesetzt wurden, kommen mittlerweile Handschuhe aus Nitril zum Einsatz. Ein Grund ist die häufig auftretende Unverträglichkeit gegen das Naturmaterial Latex. Nitril stellt für solche Allergiker eine hervorragende Alternative dar und besticht ganz nebenbei durch besonders positive Eigenschaften und Schutzwirkungen.

Allergierisiken minimieren mit Nitrilhandschuhen

Nitril reduziert das Allergierisiko. Die Möglichkeit von Hautunverträglichkeiten wird beim Träger weitestgehend ausgeschlossen, da es sich bei Nitril um ein vollsynthetischen und nicht um ein natürliches Produkt handelt. Nitrilhandschuhe sind anderen Handschuhen daher in vielen Anwendungsbereichen um Längen überlegen, da sie keine unangenehmen Hautreizungen verursachen, können sie auch längerfristig getragen werden. Sie schützen nicht nur Ihre Mitarbeiter, sondern in medizinischen Bereichen auch Patienten mit Latexallergie.

Basis für Ihren Schutz

Wichtig bei der Handschuhauswahl sind die Beschaffenheit und der Schutz, den das Material an sich bietet. Nitrilhandschuhe bestechen durch eine besonders gute Beständigkeit gegen Chemikalien. Auch die Beständigkeit gegen Öle und Fette macht die Nitrilhandschuhe zu vielseitig einsetzbaren Handschuhen. Durch diese vorteilhafte Kombination sind die nitrilbeschichteten Schutzhandschuhe in vielen Branchen einsetzbar. Von der Automobilindustrie über die chemische Industrie bis hin zu medizinischen Bereichen, in der Lebensmittelindustrie und bei Reinigungsarbeiten sind unterschiedliche Ausführungen von Nitrilhandschuhen im  Einsatz.

Gefühlvoll arbeiten

Auch in Bereichen, in denen es notwendig ist Schutzhandschuhe zu tragen, darf das Tastgefühl oftmals nicht zu kurz kommen. Steife Materialien, die gezielte Bewegungen und das Tastgefühl unterbinden, sind oftmals ungeeignet. Nitrilschutzhandschuhe bestechen durch die Möglichkeit, auch während des Tragens Arbeiten durchführen zu können, bei denen es auf Feinfühligkeit ankommt. Genaues Dosieren einer chemischen Lösung, das Aufziehen und Setzen einer Spritze oder die Probenahme im Lebensmittelbereich können ohne große Einschränkungen durchgeführt werden. Je nach Anforderung kommt es hierbei auf die Materialdicke an. Je dünner der Handschuh ist, umso mehr Gefühl und Tastempfinden wird zugelassen. Einige Varianten sind so dünn, dass sie sich wie eine zweite Haut anpassen und anfühlen. Die richtige Größenauswahl unterstützt diesen Effekt.

Nitrilhandschuhe als Einweg- oder Mehrwegvariante

In einigen Bereichen sind Einweghandschuhe sinnvoll. Dies ist besonders dann der Fall, wenn Verunreinigungen und Übertragungen vermieden werden müssen und sollen. In Reinräumen, bei Patientenbehandlungen und Qualitätskontrollen oder  anderen sensiblen Bereichen sollten Sie keine Kompromisse eingehen und auf den Einweghandschuhe setzen. Der Produkt- und Anwenderschutz stehen gleichermaßen im Vordergrund.
Werden die Handschuhe in Bereichen eingesetzt, in denen keine Gefährdung durch Stoff oder Bakterienübertragung besteht, können Mehrweghandschuhe genutzt werden. Hierbei steht der Anwenderschutz im Mittelpunkt, der Produktschutz wird teilweise vernachlässigt. Nitrilhandschuhe bestechen als Mehrweghandschuh durch hohe Abriebfestigkeit und eine gute Alterungsbeständigkeit.

Unterarmschutz

Neben der richtigen Handschuhgröße ist auch die Stulpenlänge ein wichtiges Kaufkriterium. Wird der Handschuh in Bereichen eingesetzt, in denen mit Flüssigkeiten hantiert wird, verhindern lange Stulpen ein unerwünschtes Eintreten am Handschuhrand und schützen neben den Händen auch noch weite Teile des Unterarmes vor Kontamination und Verletzungen. Die Sicherheit wird mit zunehmender Stulpenlänge deutlich erhöht.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.