Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  > Nylonhandschuhe

  Nylonhandschuhe  (6.044 Angebote unter 27.748.709 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Nylonhandschuhe“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Nylonhandschuhe"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   403   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Nylonhandschuhe
^

Nylonhandschuhe - ein Plus für Passform und Tragekomfort

Wer Handschuhe sucht, die über einen perfekten Tragekomfort in Verbindung mit einer herausragenden Passform und angepassten Schutzeigenschaften verfügen, ist mit Nylonhandschuhen gut beraten. Oft wird das Nylongewebe als Trägermaterial verwendet und mit den unterschiedlichsten Beschichtungen versehen, um zusätzliche Schutzeigenschaften zu erzielen.

Das Material Nylon

Nylon ist eine synthetische Faser, die aus Polyamiden hergestellt wird. Durch die hohe Dehnbarkeit und dadurch sehr gute Passform sowie das atmungsaktive und schnell trocknende Verhalten von Nylon wird die Akzeptanz des Handschutzes bei den Mitarbeitern erhöht. Der Handschuh fühlt sich beim Tragen weich an, das Schwitzen wird vermindert und ein hohes Tastempfinden durch reine Nylonhandschuhe aufrecht erhalten. Mit der Feinheit der Strickmaschen erhöht sich das Anpassungsvermögen des Nylongewebes.

Pures Gewebe

Einfache Nylonhandschuhe sind meist in die Kategorie 1 und teilweise 2 der mechanischen Schutzhandschuhe einzuordnen. Das Gewebe bietet zwar eine sehr gute Abriebbeständigkeit, ist aber für sich allein genommen wenig schnittfest und durchstichsicher. Deshalb gilt: Unbeschichtete Handschuhe sind für geringe Schutzanforderungen und leichte Arbeiten ausgelegt. Griffsicherheit durch Noppen und ein hervorragendes Tastgefühl sorgen bei leichten und weniger gefährlichen Arbeiten für ein perfektes Arbeitsergebnis trotz Handschutz.

Die Beschichtung bei Nylonhandschuhen

Da Nylon von sich aus nicht wasserdicht ist und auch gegen das Durchbrechen von Chemikalien und anderen Einflüssen keinen ausreichenden Schutz bietet, dafür aber über trägerfreundliche Eigenschaften verfügt, wird es oft als Trägermaterial genutzt. Hierbei kommen die positiven Eigenschaften der Nylonfaser auf der Haut und als Innenhandschuh voll zum Tragen und die Beschichtung mit unterschiedlichen Materialien sorgt für ausreichende Schutzeigenschaften. PU, Nitril und Latex sind nur einige Beschichtungsmaterialien, die letztlich die schützenden Eigenschaften des Nylonhandschuhs mitbestimmen.
Ob die Handschuhe voll oder teilbeschichtet sind, hängt von den Schutzanforderungen ab. Sind der Handrücken und die Fingerrücken unbeschichtet, bleibt ein hoher Anteil an Handschuhflexibilität und Bewegungsfreiraum erhalten. Vollbeschichtete Handschuhe erfüllen allerdings einen höheren Sicherheitsstandard, da nicht nur die beanspruchten Handflächen und Finger geschützt werden, sondern auch der weniger in Anspruch genommene Handrücken. Dies ist immer dann besonders wichtig, wenn die gesamte Hand im Gefahrenbereich eingebracht wird und sich das Risiko nicht auf die Handfläche und Finger beschränkt.

Perfekter Sitz der Nylonhandschuhe

Damit der Handschuh sich noch besser an die Hände anschmiegt, sollten Sie nach Möglichkeit einen nahtlosen Handschuh wählen. Dieser gibt keine starren Formen vor, sondern ist voll und ganz flexibel. Strickbündchen sollten weder zu locker noch zu fest gewählt werden, nur so ist ein fester und doch angenehmer Sitz gewährleistet. Die passende Handschuhgröße zu wählen ist natürlich auch bei Nylonhandschuhen die Grundvoraussetzung für einen optimalen Sitz, eine perfekte Passform und Ausnutzung der positiven Materialeigenschaften. Getreu dem Motto: Individuell statt einer für alle.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.