Obstpflücker als praktische Hilfsmittel bei der Obsternte
Ob Äpfel, Birnen oder Pflaumen - mit Obstpflückern geht die Ernte wesentlich schneller voran als beim Pflücken von Hand. In den Zinken der Pflückkrone bleiben die Obststiele hängen und lösen sich vom Ast. Die Frucht fällt unversehrt in den unter der Krone hängenden Bangbeutel. Die praktischen
Gartengeräte sind mit oder ohne Teleskopstange verwendbar, sodass die Obsternte auf dem Boden oder auf der
Leiter möglich ist. Für die unterschiedlichen Ernteeinsätze in der Landwirtschaft und im Obstanbau sind Fruchtpflücker in verschiedenen Größen verfügbar. Von der Größe abgesehen, sind sich auf den ersten Blick alle Obstpflücker recht ähnlich. Die Unterschiede liegen im Detail.
Pflückkrone
Der Rahmen ist rund geformt und besteht aus Zinken. Die Abstände zwischen den Zacken sowie deren Breite und Länge sind je nach Ausführung verschieden groß. Feste Metalle und Kunststoffe eignen sich als Material. Ist die Materialstärke zu gering, besteht die Gefahr, dass sich die Zinken verbiegen oder brechen. Metallkronen sollten pulver- oder kunststoffbeschichtet sein.
Das Stielgelenk eines Obstpflückers
Die Stieltülle ist direkt an der Krone angebracht. Hochwertige Fruchtpflücker erkennen Sie an Gelenken mit einstellbarem Arbeitswinkel. Starre Gelenke sind für den professionellen Einsatz nicht empfehlenswert, da eine effiziente und bequeme Arbeitsweise mit solchen Geräten kaum möglich ist. Die meisten Obstpflücker lassen sich mit herkömmlichen
Gerätestielen oder
Teleskopstangen verbinden, wobei einige Modelle nur mit Stielen desselben Herstellers kombinierbar sind.
Fangbeutel
Der Beutel lässt sich über die Krone spannen und bei Bedarf abnehmen. Bei einigen Pflückern ist der Fangbeutel mittels einer Schraubverbindung an der Krone angebracht. Er besteht aus Baumwolle oder Leinen und ist in der Maschine waschbar.
Effiziente Obsternte
Höchsten Komfort und Arbeitsgeschwindigkeit bieten Modelle, die in Kombination mit Schneidgiraffen oder Teleskop-Baumscheren arbeiten: Die
Schere schneidet das Obst am Stiel ab. Der unter der Schere hängende Obstpflücker sammelt die Früchte im Fangkorb. Nachteil dabei ist die Abhängigkeit von einem Hersteller, da nur dessen Gartengeräte untereinander kombinierbar sind. Ähnlich gut arbeiten Modelle mit bereits integrierter Klinge. Inzwischen gibt es auch Obstpflücker mit Doppelkrone, die sich an die verschiedenen Fruchtsorten anpassen lässt: Eine Seite besitzt breite Zinken mit großen Abständen – ideal für Äpfel, Birnen und andere große Früchte. Die andere Seite eignet sich mit den kleinen Zinken in geringen Abständen für kleine Früchte wie Kirschen.