Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Agrarschere  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Nach Typ
„Agrarschere“
Überbegriffe
Ambossschere
Bypassschere
Nach Anwendung
Weitere Informationen zum Thema Agrarschere
^

Die Agrarschere für den Beschnitt von Gehölzen und Pflanzen

Für den optimalen Beschnitt unterschiedlicher Gehölze, Büsche, Hecken und Sträucher kommen unterschiedliche Scheren zum Einsatz. Die Auswahl der passenden Agrarschere ist besonders wichtig, da ansonsten durch unsachgemäße Maßnahmen Pflanzen ernsthaften Schaden nehmen können. Neben Quetschungen gesunden Pflanzenmaterials besteht das Risiko von Pilzerkrankungen und der Befall mit Schädlingen in der Folge.

Einsatzbereiche für die Agrarscheren

Die mechanische Gartenschere für Links- und Rechtshänder eignet sich für Zierschnitte an jungen Gehölzen und Stauden, auch können Hecken in kleinen Bereichen damit oder mit einer Ambossschere praktisch gestutzt werden. Eine elektrische Gartenschere kann bei sehr aufwendigen Schnittmaßnahmen ergänzend zum Einsatz kommen. Als Zubehör eignet sich bei Abnutzungserscheinungen die abgestimmte Ersatzklinge.

Eine Hand-Heckenschere, flexible Akku-Heckenschere oder Elektro-Heckenschere ist speziell zum Zeit sparenden Einkürzen überhängender, frischer Triebe konzipiert, sodass die Angleichung der Hecke in allen Bereichen besonders einfach erfolgt.Zur Erhöhung der Erträge sollte im Bereich des landwirtschaftlichen Obstbaus und Weinbaus auf eine spezielle Baumschere oder Buchsbaumschere zurückgegriffen werden. Modelle mit versetztem Schneidkopf erhöhen die Effizienz und schonen parallel mit Gummistoßdämpfern beim Dauereinsatz das Handgelenk.

Japanische Scheren eignen sich in der Küche hervorragend zum Abschneiden von kultivierten Küchenkräutern wie Kresse oder Petersilie. Besonders praktisch zum Einkürzen verholzter Äste ist die Ratschen-Gartenschere mit einem speziell konzipierten Ratschenmechanismus, sodass ohne große Mühe hartes Gehölz gekürzt werden kann. Dieses Gartenwerkzeug kann mitunter im Forstbetrieb die Astschere, Teleskop-Astschere zum erweiterten Arbeiten mit der Verlängerung ergänzen. Alternativ bieten sich die Schneidgiraffe und die Raupenschere für höher gelegene Schnittarbeiten an. Präzise Schnittarbeiten lassen mit einer Rebenschere durchführen. Die Beschichtung vermeidet eine Anhaftung von Pflanzensäften.

Die Rosengreifschere erlaubt trotz der Dornen ein sicheres Arbeiten ohne Verletzungsrisiko. Als Zubehör eignen sich hier Gartenhandschuhe. In Bereichen, in die der Rasenmäher nicht vordringen kann, eignen sich Rasenkantenscheren, damit die Kanten bezüglich der Schnitthöhe auf die übrige Grünfläche abgestimmt werden können.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.