Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 > Organisationsmagnet

  Organisationsmagnet  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Kennzeichnung
Werkzeug
Weitere Informationen zum Thema Organisationsmagnet
^

Flachmagnet - große Fläche, große Wirkung

Magnete werden in vielen unterschiedlichen Bereichen genutzt, um zu befestigen, zu halten, zu transportieren oder zu spannen. Flachmagnete sind besonders als Befestigungs- und Montagemagnete geeignet. Sie können fast überall sinnvoll eingesetzt werden - sei es im Büro, bei Präsentationen oder im industriellen und handwerklichen Einsatz

Flach ist vorteilhaft

Der Vorteil von Flachmagneten liegt in ihrer Form selbst. Durch die große Fläche kann der Magnetismus großflächig wirken und genutzt werden. Durch diese Eigenschaft erhalten Sie eine große Wirkungsfläche, die über den gesamten Durchmesser hinweg aktiv ist und eine optimale Haftkraftverteilung ermöglicht. Die flache Form sorgt zusätzlich dafür, dass der Aufbau, der durch den Magneten entsteht, sehr gering ist, übergesetzte Aufbauten nicht störend wirken und die Magnete so auch in engen und begrenzten Bereichen genutzt werden können.

Präsentieren und Befestigen

Egal, ob an einer magnetischen Tafel, am Whiteboard oder am Kühlschrank in der Firmenküche – mit Magneten lassen sich, bei entsprechendem Untergrund, hervorragend Medien in Papier, Stoff oder Folienform befestigen. Dabei werden, anders als beim Anpinnen mit Pins oder Reißzwecken, sowohl das zu befestigende Medium, als auch der Untergrund, nicht beschädigt. Den Magneten sollten Sie je nach Belastung auswählen. Prüfen Sie welche Haftkraft der Magnet aufweisen muss.

Montieren und Spannen

Im Fertigungsbereich wird eine besonders große Haftkraft gefordert, um Werkstücke fixieren zu können, weshalb hier zusätzlich auch Magnete mit Schraubgewinde zum Einsatz kommen. Die meist an beweglichen Maschinenteilen fest installierten Magnete ziehen das Werkstück oder den Werkstoff an und nehmen ihn ohne Beschädigungen mit der Bewegung der Maschine mit. Spannen und Bewegen von Werkstücken wird durch den eingesetzten Magnetismus einfach und unkompliziert. Die Haftkraft und Zugkraft sind hier vorrangig zu berücksichtigende Parameter. Besonders bei langen Distanzen, die überwunden werden müssen, erweisen Flachmagnete mit großem Durchmesser gute Dienste.

Beschichtungen

Achten Sie darauf, dass der Magnet auch für die bei Ihnen herrschenden Umgebungsbedingungen geeignet ist. Unterschiedliche Magnetmaterialien und Beschichtungen setzen hier Grenzen. Bei hohen mechanischen Belastungen sollten Sie immer auf eine metallische Beschichtung zurückgreifen, während im Büroalltag eine Kunststoffummantelung ausreichend ist. Bei industriell genutzten Magneten sollten Sie zudem auf die Beständigkeit gegen aggressive Stoffe und Feuchtigkeit achten, um einer Schädigung vorzubeugen - hier werden meist organische Beschichtungen eingesetzt. Um die Wirkungsfähigkeit des Magneten optimal zu halten, achten Sie immer auf die möglichen Temperatureinsatzbereiche.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.