Die Palettenauffangwanne zur Lagerung von Flüssigkeiten
Die Palettenauffangwanne ist aus vielen Betrieben nicht mehr wegzudenken. Werden Chemikalien oder giftige Stoffe auf
Paletten wie
Europaletten oder
Holzpaletten gelagert, ist es eine Palettenauffangwanne zu verwenden. Diese ermöglicht es, sämtliche Stoffe auf Paletten sicher zu lagern, ohne das Auslaufen von giftigen Flüssigkeiten und die damit zusammenhängende Beschädigung der Palette befürchten zu müssen.
Die Beschaffenheit
Bei der Auffangvorrichtung handelt es sich um eine stabile Wanne, die gegenüber Chemikalien beständig ist. Die größte Sicherheit wird mit einer Wanne aus Stahl oder Stahlblech erzielt, die zusätzlich mit einem feuerverzinkten Gitterrost ausgestattet ist. Eine Auskleidung mit PE kann ebenfalls vorteilhaft sein. Diese ist bei vielen Modellen separat erhältlich und nicht Bestandteil des Produktes selbst. Eine zusätzliche PE-Auskleidung ist bei einigen Modellen vorhanden, kann allerdings auch zusätzlich erworben werden.
Umweltauflagen erfüllen
Die Verwendung einer Palettenauffangwanne ist bei der Lagerung von brennbaren, umweltgefährdenden und wassergefährdenden Stoffen sinnvoll, da damit größere Schäden durch das Ausfließen von Flüssigkeiten oder Chemikalien verhindert werden. Bei der Größenauswahl der Wanne ist zu beachten, dass der Inhalt des größten gelagerten Behälters in der Wanne aufgefangen werden kann. Eine Ausnahme stellen Wasserschutzgebiete dar. Hier muss das gesamte Lagergut in der Auffangwanne Platz haben. Um eine besonders hohe chemische Beständigkeit zu erzielen, werden Wannen mit einer duroplastischen Grundstruktur in Verbindung mit einer Glasfaserverstärkung eingesetzt. Diese ergeben auch ein gutes Brandverhalten, da die positiven Eigenschaften von Stahl und Kunststoff kombiniert werden. Außerdem sind Wannen aus diesen Materialien korrosionsbeständig.