Papprückwandtaschen - knickfrei verpackt
Versandtaschen sind eine gute Alternative zu Päckchen und Paket. Schnelles Eintüten, auch größerer Versandstücke, wird damit möglich. Großformatige Unterlagen, ganze Hefter und stapelweise Verträge, Angebotsmappen, Bewerbungshefter und Broschüren lassen sich leicht und schnell verpacken und kostengünstig verschicken. Im Büroalltag wird ständig irgendetwas verschickt, aber auch Produktmuster aus der Fertigung oder Fotos und Dias sollen nach dem Entwickeln ohne Knicke beim Kunden ankommen. Damit die
Verpackung nicht nur ummantelt, sondern gleichzeitig schützt, werden Papprückwandtaschen eingesetzt.
Der Trick mit der Rückwand
Papprückwandtaschen sind herkömmliche
Versandtaschen, die im hinteren Bereich der Rückwand durch eine Pappeinlage oder den Ersatz der Rückwand durch Pappe verstärkt wurden. Wichtig in diesem Zusammenhang sind feste Kleberänder, die die Papprückwand mit dem Kraftpapier, welches mindestens 100 g/qm Papiergewicht aufweisen sollte, verbinden. Natron-Kraftpapier ist besonders reißfest und kommt deshalb gerade bei diesen Umschlägen zum Einsatz.
Durch die Rückwand wird der gesamte
Umschlag so verstärkt, dass ein versehentliches Knicken nicht mehr möglich wird. Nur mit Anstrengung lässt sich die Versandtasche falten. Der Inhalt wird beim Transport geschont und auch beim Einwerfen in den Briefkasten werden keine Knicke und Eckstauchungen vorkommen, da die Versandtasche die entstehenden Kräfte abfedern kann. Auf den Vermerk „Bitte nicht knicken“ kann getrost verzichtet werden. Ihre Waren, Unterlagen, Dokumente und Präsentationsfolien etc. werden sicher und unbeschädigt bei Ihrem Kunden oder Geschäftspartner ankommen.
Papprückwandtasche - doppelt sicher und trotzdem sparsam
Wer noch mehr Schutz benötigt als die herkömmliche Papprückwandtasche bietet, kann auf Varianten zurückgreifen, bei denen sowohl die Vorder- als auch die Rückseite durch dicken, massiven Karton verstärkt ist. Eine starke Verpackung zu günstigen Versandpreisen wird möglich. Waren- oder Büchersendungen und der Maxi- oder Großbrief helfen Ihnen, in Verbindung mit einer solchen verstärkten Versandtasche die Auslagen für Porto zu sparen und die Kosten für den Versand clever zu senken.
Einfach adressiert mit Sichtfenstern
Wer dem Versandgut eine Anschreiben beifügt, welches die Anschrift des Empfängers trägt, kann auch bei Papprückwandtaschen auf die Möglichkeit der einfachen Adressierung durch ein vorhandenes Sichtfenster zurückgreifen. Durch die nach DIN festgelegte Position und Größe des Sichtfensters ist die Anschrift bei DIN-gerechtem Anschreiben immer optimal zu sehen. Auf zusätzliche Adressaufkleber oder eine manuelle Beschriftung des Umschlages kann so verzichtet werden.
Aber Achtung, das Sichtfenster ist auch gleichzeitig die Schwachstelle solcher Versandtaschen. Durch die dünne Folie der Fenster kann es leicht zu Beschädigungen des Umschlags kommen. Wer schwere und eventuell auch etwas sperrigere Dinge in der Papprückwandtasche verschickt, sollte auf geschlossene, fensterlose Umschläge zurückgreifen. Auch die Einsicht auf den Inhalt des Umschlages wird mit fensterlosen Versandtaschen verhindert. Der Inhalt bleibt dem auch noch so neugierigeren Briefträger oder Büroangestellten verborgen.
Fest verklebt
Damit der Inhalt auch im Umschlag bleibt, sollten Sie auf eine feste Verklebung achten. Besonders empfehlenswert sind Haftklebungen. Durch den gut haltenden und gleichmäßig auf die Klebefläche verteilten Haftkleber hält die Versandtasche sehr fest zu. Da die Klebung auf dem doch etwas raueren Untergrund des Kartons erfolgt, ist dies besonders wichtig. Damit die Klebfläche sauber und gut haftend bleibt, wird der Abdeckstreifen erst kurz vor dem Verschließen abgezogen. Durch leichtes Anpressen hält die Versandtasche sofort fest zu.
Das Format der Papprückwandtasche
Je nach Größe der Unterlagen kann das Format der Versandtasche angepasst werden. Durch optimale Anpassung der Umschlaggröße kann zusätzlich Porto gespart werden. Papprückwandtaschen werden häufig in größeren Formaten angeboten. Unterlagen im Format A4 oder A5 können dadurch knickfrei und optimal geschützt verschickt.