Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Umschläge  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Umschläge“
Überbegriffe
Briefumschläge
DIN genormte Umschläge und Versandtaschen für den Versand von Schriftgut und Dokumenten.
Fensterbriefumschläge
Briefumschläge und Versandttaschen mit einem Fenster, die das Arbeiten wesentlich erleichtern.
Luftpostumschläge
Kennzeichnen optimal Briefsendungen, die per Luftpost versendet werden.
Freistemplertaschen
Sind spezielle Umschläge für freigestempelte Sendungen als Sonderform des Postversands.
Lieferschein-Taschen
Und Dokumententaschen sind unverzichtbare Bestandteile für den Warenversand.
Versandtaschen
Umfassen die Formate C5, B5, C4, B4 und E4. Wir bieten Ihnen aber auch Versandtaschen in Sonderformaten an.
Polstertaschen
Schützen Sie Ihr Versandgut nachhaltig vor Beschädigungen. Es gibt sie in verschiedenen Formen und Ausführungen.
Papprückwand-Taschen
Für den geschützten Versand wichtiger Dokumente, die nicht geknickt werden sollen.
Faltentasche
Die Seitenfalten und der spezielle Boden ermöglichen das Versenden voluminöser Unterlagen.
spezielle Versandtaschen für Waren und Werbemittel
Papierpolstertasche
Umweltfreundliche Papierlagen und Altpapierfüllungen schützen das Versandgut vor Beschädigung.
Schaumpolstertasche
Diese Versandtaschen besitzen ein Innenpolster aus PE-Schaum, der leicht ist und zusätzlich vor Nässe und Schmutz schützt.
Luftpolstertasche
Eine eingearbeitete Luftpolsterfolie spart Gewicht und ist ein optimaler Schutz beim Transport.
Karton-Tasche
Sind besonders für den Versand schwererer Postsachen geeignet. Für dickeres Versandmaterial bieten sich Faltentaschen an.
CD-Versandtasche
Sind speziell für den Versand von Datenträgern wie CDs und DVDs entwickelt.
Disketten-Versandtasche
Eignen sich zum Versand von Disketten und schützen diese vor Beschädigungen.
Folienversandhülle
Versenden Sie Ihre Prospekte, Kataloge oder Zeitschriften werbewirksam.
Mehrweg-Versandtasche
Haben ein Rahmenfenster und ein Frankierfeld, sind wasserfest und können teilweise versiegelt werden.
Panorama-Versandtaschen
Besitzen auf der Rückseite ein sehr großes Folienfenster, dass den Blick auf den Inhalt frei gibt.
Musterbeutel
Verschicken Sie Ihre Werbemittel oder Muster professionell mit diesen speziellen Versandtaschen.
Musterbeutelklammer
Für Musterbeutel bzw. Versandtaschen, die sich für Prüfzwecke jeder zeit öffnen und wieder schließen lassen.
Briefknöpfe
Druckknopfartige Verschlüsse aus Kunststoff, die ebenfalls zum Verschließen von Umschlägen verwendet werden.
Hülsen
Versandhülsen
Eignen sich hervorragend für das Verschicken von Postern und Plänen, es gibt sie in verschiedenen Formen.
Packwellhülle
Verwenden Sie die Flaschenhülle einerseits als direkter Schutz für die Flasche, aber auch als dekorative Umverpackung.
firmeninterner Versand
Hausposttasche
Sind für den internen Postversand vorgesehen und besitzen einen Tabellendruck und Sichtlöscher.
Lohntaschen
Werden mit und ohne Aufdruck angeboten.
Röntgenfilmtasche
Weitere Informationen zum Thema Umschläge
^

So finden Sie den passenden Umschlag

Um unkompliziert zu verpacken und einen den Ansprüchen gerecht werdenden Versand zu möglichst günstigen Portokosten durchführen zu können, kommt es nicht zuletzt auf den richtigen Umschlag an. Stabilität, Material, Verschluss sowie Format und Form entscheiden über den Einsatzbereich und die Eignung des Umschlages für Ihre Versandanwendung.

Wohin soll der Umschlag gehen?

Umschläge werden nicht nur für den Versand von Unterlagen, Dokumenten und Waren nach extern genutzt, auch für interne Abläufe ist es wichtig, einen Umschlag, der den Inhalt vor Beschädigungen, Schmutz und neugierige Blicke schützt, zu verwenden. Passend hierfür sind Hausposttaschen in verschiedenen Ausführungen.
Briefumschläge und Versandtaschen sowie Versandhülsen sind für das Verschicken per Post oder Kurierdienst vorgesehen, können aber bei geringem internen Umschlagbedarf auch für die Hauspost genutzt werden.

Der Inhalt bestimmt den Umschlag

Um den richtigen Umschlag zu wählen, ist es vorrangig von Bedeutung, welche Waren, Produkte oder Unterlagen sie verschicken wollen.
  • Eine einfache Rechnung und ähnliches findet Platz im herkömmlichen Briefumschlag.
  • Angebote und Vertragsunterlagen, die nicht geknickt werden sollen, verlangen nach einer stabilen Papprückwandtasche und empfindliche Gegenstände sollten mit Polstertaschen eingepackt werden. Stöße werden von solchen Umhüllungen bestens absorbiert.
  • Hülsen lassen einen Rollenversand zu und sind besonders für großformatige Baupläne, Entwürfe oder Skizzen, die gerollt und nicht geknickt werden, geeignet. Achten Sie auf eckige Hülsen, da diese vom Portozuschlag der Post für Rollenversand befreit sind. Ob Sie eine stabile Kartontasche oder einen flexiblen Musterbeutel wählen, hängt vom Gewicht und der Beschaffenheit des Inhalts ab.
  • Egal, ob Lieferscheintasche, die den Adressaufkleber durch ihr Sichtfeld ersetzt, oder Folienversandhüllen, die den Inhalt gleichzeitig als Werbeträger verwenden, mit dem richtig gewählten Umschlag können Sie sich perfekt präsentieren.

Verschließen

Um Porto zu sparen, kann ein so genannter offener Versand als Bücher- oder Warensendung erfolgen. Hierfür werden Umschläge mit Zuglaschen oder Löchern für Musterklemmen eingesetzt. Ist es erforderlich, den Inhalt so zu verpacken, dass ein unberechtigter Zugriff unterbleibt und der Datenschutz gewährleistet ist, dann kommt nur ein fester Permanentverschluss in Frage. Zur Wahl stehen Nassklebung, Haftklebung mit Abdeckstreifen oder Selbstklebung. Die beste Haftwirkung haben Umschläge, bei denen als Verschlusstechnik die Haftklebung mit Abdeckstreifen eingesetzt wird.

Das Format der Umschläge

Damit Sie Ihre Portokosten so gering wie möglich halten und trotzdem einen sicheren und gut geschützten Versand vornehmen können, kommt es auf das Format des Umschlages an. Passen Sie den Umschlag an die Abmessungen und das Gewicht des Produkts und der zu verschickenden Unterlagen an. Mit dem richtig gewählten Format sorgen Sie nicht nur für einen unbeschädigten, sondern auch für einen möglichst günstigen Versand.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.