Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: parkett-reiniger loba
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Parkett-Reiniger

  Parkett-Reiniger  (63 Angebote unter 28.289.899 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Parkett-Reiniger“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Parkett-Reiniger"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Parkett-Reiniger
^

Laminatreiniger schonen und pflegen

Für die regelmäßige Laminatreinigung und -pflege sind Laminatreiniger optimal. Sie enthalten reinigende und pflegende Stoffe, die diesem robusten und doch sensiblen Bodenbelag auf Dauer gut tun.

Spezialreiniger für Laminat

Die stete Reinigung des Bodenbelages ist die so genannte Unterhaltsreinigung. Zur Aufgabe hat sie die beständige und werterhaltende Pflege des Laminats. Die robuste Oberfläche nimmt Benutzung weniger übel als andere Fußbodenbeläge wie Parkett. Auf lange Sicht Freude macht das Laminat jedoch nur, wenn es optimal gepflegt und einige Verhaltensweisen beachtet werden. Laminatreiniger helfen bei der regelmäßigen oder täglichen Pflege. Die Bodenreiniger sind speziell für diesen Fußbodenbelag optimiert. Ihre Inhaltsstoffe wirken schonend und erhaltend auf das Laminat ein.

Laminatreiniger trocknen ohne Rückstände

Übermäßige Pflegeschichten entstehen nicht, auch sind Rutschgefahr und Streifenbildung reduziert. Die Laminatreiniger trocknen ohne Rückstände ab. Auch das Wischwasser kann schnell verdunsten - ideal, wenn es um Laminat geht. Dieser ansonsten robuste Fußbodenbelag nimmt Feuchtigkeit oder stehende Pfützen übel. Das Wasser kann durch die feinen Spalten zwischen den Laminatplatten eindringen und es von innen aufquellen lassen. Die Schäden sind häufig nur durch die komplette Erneuerung des Bodens oder entsprechenden Bereiches zu beheben.
Laminatreiniger wirken dem vorzeitigen Verschleiß entgegen. Diese Reinigungsmittel enthalten keine scheuernden, schleifenden, bleichenden oder aggressiven Stoffe. Trotzdem gilt: Nur leicht feucht (nebelfeucht) wischen. Laminatreiniger enthalten keine gesundheitsgefährdenden Stoffe. Trotzdem sollten die Sicherheitsdatenblätter vor der ersten Verwendung sorgfältig gelesen werden. Sie geben Auskunft über die Inhaltsstoffe und Tipps, wie im Fall des übermäßigen Kontakts mit dem Reiniger reagiert werden sollte. Beiliegend sind auch Informationen zum Verdünnungsverhältnis im Wischwasser. Die meisten Laminatreiniger sind auch für Parkett geeignet. Sie schonen und pflegen Fußböden bei der Unterhaltsreinigung.

Tipps für die Unterhaltsreinigung

Vor der Unterhaltsreinigung ist bei frisch verlegtem Laminat eine Grundreinigung nötig. Grober Schmutz wird manuell entfernt. Sinnvoll sind hierfür Staubsauger mit Mikrofilter, die den Staub zuverlässig im Staubbeutel oder -behälter auffangen. Starker Schmutz kann mit Laminatreiniger in höherer Konzentration gut gelöst werden. Zu beachten ist: Keinesfalls darf Wasser länger auf dem Laminat stehen, weder nach dem Reinigen noch durch die tägliche Benutzung.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.