Der Pflanzenwachstumsschrank – mit Wärme, Feuchtigkeit und Licht zum Erfolg
Der Pflanzenwachstumsschrank gehört zu den
Laborklimageräten und bezeichnet ein Tisch- oder Standgerät ähnlich einem Kühlschrank mit Stromanschluss. Genutzt werden diese Schränke, um Pflanzen durch die Regulierung von Temperatur, Feuchtigkeit und Lichtverhältnissen die natürlichen Wachstumsbedingungen herzustellen. Mit der richtigen Wärme, Feuchtigkeit und dem passenden Licht kommt daher in puncto Pflanzenwachstum am schnellsten zum optimalen Erfolg.
Die optimale Größe
Meist erhält man Standgeräte mit Höhen von ca. 1,5 bis zu ca. zwei Metern und Breiten bzw. Tiefen von fast bis zu einem Meter. Der entscheidende Unterschied liegt im nutzbaren Innenvolumen. Man beachte, dass der Laborboden die erforderliche baulasttechnische Tragfähigkeit je Quadratmeter bietet, denn die Schränke wiegen ab 250 Kilogramm aufwärts und das ohne Inhalt bzw. Gewicht der Feuchte. Wie bei allen Klimageräten sollte man darauf achten, den Schrank im Labor nicht neben einer Heizung oder in Sonnenbestrahlung aufzustellen, weil dadurch der Stromverbrauch drastisch steigen kann. Auf die erforderlichen Wandabstände ist zudem bei Berechnung des erforderlichen Platzes zu achten. Ferner spielt für die Bestückung und für das Ausräumen oft eine gute Erreichbarkeit des Innenraums eine erhebliche Rolle. Daher sollte man darauf achten, ob der Schrank eine Tür besitzt und wo der Anschlag liegt bzw. ob es sich um Flügeltüren handelt. Auch die Belastung der Innengitter spielt für die Zahl der aufnehmbaren Pflanzen eine Rolle.
Beleuchtung und Zubehör
Für das Pflanzenwachstum soll man auf eine gleichmäßige und homogene Beleuchtung im Schrank achten. Schauen Sie sich an, wo die Leuchten angebracht sind und wie man die Leuchtstärke reguliert und ob defekte
Leuchtmittel einfach getauscht werden können. Zum passenden Zubehör zählen unter anderem Ausgänge, Data Logger, Einschübe, Einwegkartuschen, Leuchtstoffröhren, Lampen, Steckdosen, Temperaturwählwächter sowie verschließbare Türen.