Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: pflasterboy probst
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Pflasterboy

  Pflasterboy  (178 Angebote unter 28.274.326 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Pflasterboy“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Pflasterboy"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Pflasterboy
^

Plattenheber - das Werkzeug für professionelles Pflastern

Professionelles Pflastern ist eine Sache der Erfahrung und des passenden Werkzeugs. Hierzu gehören auch Plattenheber. Er transportiert mehrere Steine als Paket oder positioniert eine Platte exakt. Einige Plattenheber sind für den Trockenbau geeignet, Saugheber hingegen transportieren Glasscheiben sicher.

Plattenheber sind ergonomisch

Pflastern ist ein unbestritten Knochenjob. Jeder, der sich an diese Aufgabe gewagt hat, kann es bestätigen. Die einzelnen Platten aus Stein oder Waschbeton sind nicht schwer. Ihr Gewicht können Männer und Frauen gut tragen. Wirklich anstrengend ist das Pflastern durch die wiederkehrenden Bewegungsabläufe. Eine Platte anheben, tragen, absetzen, mit dem Gummihammer festklopfen, immer und immer wieder. Um die Wege zu verkürzen, trägt der Pflasterer gern mehrere Steine. Die scheinbare Beschleunigung geht zulasten des Körpers. Abenteuerliche Tragetechniken enden nicht selten in Muskelschmerzen und Bänderzerrungen.

Zuverlässiger Halt für verschiedene Materialien

Für häufiges Pflasterlegen und die professionelle Arbeit ist ein Plattenheber empfehlenswert. Es ist ein Spezialwerkzeug für eine gute Portion mehr Ergonomie im Job. Der Plattenheber greift mehrere Pflasterplatten, hält sie zuverlässig fest. Das Plattenpaket wird zu einem Koffer, der starke Griff liegt gut in der Hand. Dieser Plattenheber wird gern Klinkerträger genannt.
Eine andere Variante des Plattenhebers greift nur jeweils bei einer Platte zu. Das Positionieren des Steins ist einfacher und geht schneller von der Hand. Einsetzen lässt sich die Platte ganz gezielt. Der Plattenheber kann, ohne den Stein zu verrücken, entfernt werden.
Große Platten aus Blech, Holz, Keramik, Glas oder Marmor bevorzugen den Transport mit einem Saugheber. Dieser Heber erzeugt ein Vakuum zwischen seinen Saugplatten und dem Material.
Für die Über-Kopf-Arbeit bieten sich Heber an, die Platten an der Decke oder der Wand in eine exakte Position bringen. Die Montierhilfe hat sich im Trockenbau und dem Innenausbau bewährt.

Dicke Backen - dünne Backen

Plattenheber können helfen, Stein- oder Waschbetonplatten exakt im vorbereiteten Pflasterbett zu positionieren. Zuverlässig funktionieren sie nur, wenn die Maße des Hebers zu dem Pflaster passen. Sind die Haltebacken dicker als die gewünschten Fugen, muss die Position nachgebessert werden. Auch die Breite der Haltebacken sollte beachtet werden.
Plattenheber unterscheiden sich in:
  • Traglast
  • minimalen Arbeitsbereichen und
  • maximalen Arbeitsbereichen.
Die Traglast sagt aus, wie hoch das Gewicht der Platte oder des Plattenpaketes maximal sein darf. Ist das Lastgut schwerer, kann der Plattenheber Schaden nehmen oder während des Transports seine Last verlieren. Plattenheber sind auf einen Arbeitsbereich festgelegt. Plattenmaße, die kleiner sind als der minimale Arbeitsbereich, können nicht zuverlässig gehalten werden. Gleiches gilt für Maße über dem maximalen Arbeitsbereich. Stimmen die Traglast und der Arbeitsbereich mit den Maßen der Platten überein, steht einem sicheren Arbeiten nichts mehr im Weg.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.