Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

  Poller  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Weitere Informationen zum Thema Poller
^

Eingrenzungen, Abgrenzungen, Sicherheit mit Absperrpfosten


Um zielsicher einen bestimmten Bereich abzusperren, wird ein Absperrpfosten angewandt. Es ist sinnvoll, auf dieses Absperrmittel zurück zu greifen, wenn es darum geht, den Durchgangsverkehr zu behindern und die Möglichkeit zum Befahren zu verwehren. Absperrpfosten können mit Ketten verbunden werden und bilden dann eine geschlossene Linie. Hauptsächlich werden sie auf Parkplätzen, in Fußgängerzonen und an Parkgrenzen oder Waldgebieten eingesetzt. Eigentlich überall dort, wo man den Zufahrt verhindern möchte. So können Sie mit Absperrpfosten auch Bereiche Ihres Firmengeländes sichern.

Unterschiedliche Einsatzgebiete – unterschiedliche Anforderungen

Ihnen stehen unterschiedliche Varianten von Absperrpfosten zur Verfügung. Dadurch kann für jede Anwendung die richtige Absperrtechnik gewählt werden.
  • Feststehende Absperrpfosten sind besonders für dauerhafte Begrenzungen am Fahrbahnrand und für stetige Absperrungen von Parkanlagen geeignet. Fest fixierte Punkte werden so permanent vor dem Durchfahren geschützt, allerdings ist dadurch auch im Notfall kein Durchkommen.
  • Herausnehmbare Absperrpfosten sind zwar mit dem Untergrund verankert, mit dem entsprechenden Equipment, meist einem Dreikantschlüssel, hat man allerdings die Möglichkeit, sich Zutritt zu verschaffen. Nur berechtigtem Personal ist die Durchfahrt erlaubt. Sicherheitsbereiche in Firmen und Betrieben, Feuerwehr- und Krankenhauszufahrten oder -ausfahrten, Parkplätze und Fußgängerzonen gehören zu den typischen Einsatzgebieten. Mit wenig Kraftaufwand lassen sich die herausnehmbaren Absperrpfosten sicher und leicht entfernen. Ein Beispiel hierfür ist der Feuerwehrpfosten.
  • Umklappbare Absperrpfosten finden Anwendung in den gleichen Bereichen. Ihr  Vorteil besteht darin, dass die Absperrpfosten nicht entfernt, sondern einfach nur umgelegt werden. Scharniere machen dies möglich. So kann der eigentliche Absperrpfosten nicht verloren gehen und bleibt trotz Durchgangsmöglichkeit mit dem Untergrund verbunden.
  • Versenkbare Pfosten stellen das Nonplusultra dar. Manuell oder über eine automatische Steuerung werden diese nach unten versenkt. So können zeitlich begrenzte Durchfahrtsperren errichtet werden, die ohne personellen Aufwand gesteuert werden können.

Warnmarkierungen

Gerade wenn es darum geht, Begrenzungen an stark befahrenen Straßen, auf einem Industriegelände oder an Parkplätzen zu schaffen, ist es wichtig, dass die Absperrpfosten auch gut gesehen werden. Durch eine rot-weiße Warnmarkierung sind diese gut sichtbar und eventuelle Sachschäden durch das Übersehen bleiben aus. An weniger befahrenen Strecken, beispielsweise an Parkanlagen, kommen häufig eher Schmuckpfosten zum Einsatz. Edelstahl oder gut integrierbare Pfosten mit farblich neutralen Beschichtungen lassen das Gesamtbild als angenehm erscheinen.

Eine Vielzahl von Absperrmöglichkeiten

Absperrpfosten, Absperrbügel, Schranken oder Poller bieten für jeden Bereich in der Absperrtechnik eine Möglichkeit, um Sicherheit und Begrenzungen zu erzeugen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.