Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Präsentations- und Infotafeln

  Präsentations- und Infotafeln  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
„Präsentations- und Infotafeln“
Überbegriffe
Flipchart
Typische Tafeln auf einem Stativ mit einer Klemmvor­richtung für das Flipchartpapier.
Kreidetafel
Preisgünstige Schreibtafeln, die nur mit Kreide beschrie­ben werden und mit einem Schwamm gereinigt werden können.
Moderatorentafel
Sind flexibel einsetzbare Lösungen für unterschied­liche Darstellungsmethoden bei Messen und Präsen­tationen.
Whiteboard
Große, weiße Tafeln, die mit speziellen Markern be­schrieben werden. Sie sind eine Weiterentwicklung der Kreidetafeln.
Pinnwand
Arbeitswände, bei denen die Informationsträger mit Pinnadeln an der Tafel befestigt werden.
Infotafel
Diese Schautafel bietet vielseitige Möglichkeiten, um Informationen breit­gefächert weiterzugeben.
Magnettafel
Ist teilweise beschreibbar und auch als magnetische Pinnwand nutzbar.
Memoboard
An diesen Hafttafeln halten die Notizen und Dokumente auf der selbsthaftenden Oberfläche.
Sichttafel
Auf Sichttafelsystemen sind Informationen schnell zu­gänglich und sorgen so für Ordnung.
Klapprahmen
Veraltete Informationen können schnell ausge­tauscht werden.
Kombitafel
Die Kombination aus unter­schiedlichen Materialien verbindet die Vorteile der Nutzung in einer Tafel.
Drehtafel
Beidseitig nutzbare Tafel, die bei Bedarf horizontal um 360° gedreht werden kann.
Klapptafel
Bieten eine zufriedenstel­lende Lösung, wenn bei geringer Raumgröße ein großer Bedarf an Schreib­fläche besteht.
Stativtafel
Multifunktional, praktisch und spontan einsetzbar. Ideal für Schulungen.
Pylonentafel
Besitzen vertikal verschieb­bare Tafelflächen, die sich besonders für hohe Räume oder für Hörsäle eignen.
Schultafel
Eine Kreide- oder Schiefer­tafel, die auf der Vordersei­te liniert und auf der Rück­seite kariert ist.
Rastertafel
Die aufgedruckten Raster er­leichtern das Erarbeiten von Zeichnugen, Diagrammen und Skizzen.
Glasboard
Magnetische und beschreib­bare Tafeln, die in verschie­denen Farben angeboten werden.
Tafelfolie
Selbst­klebende, abwisch­bare Folie in Tafeloptik.
Lernposter
Ein Lernposter oder Lern­plakat bietet den komplet­ten Überblick über einen Lernstoff und ermöglicht so ein Lernen ohne "umzu­blättern".
Planungs- und Sortiertafeln
Plantafel
Planungssystem mit indivi­duell anpassbarer Zeitein­teilung für die unterschied­lichsten Anforderungen.
Rillentafel
Die Buchstaben und Zahlen lassen sich einfach auf die Profile der Tafeln stecken.
Sortiertafel
Bieten durch die Einsteck­taschen die Möglichkeit, direkt mit den eigenen Be­legen zu planen.
Stecktafel
spezielle Tafelsysteme und Tafeln
Projektionsleinwand
Die unterschiedlichen Aus­führungen lassen sich den speziellen Anforderungen für Präsentationen hervor­ragend anpassen.
Schiebetafel
Die auswechselbaren Tafeln laufen an Wandschienen­systemen und sind jederzeit erweiterbar.
Landkartentafel
Wird nicht nur im Unterricht eingesetzt, sondern auch in Büros zum Disponieren und Veranschaulichen.
Endlostafel
Für große Mengen von In­formationen. Sind beliebig erweiterbar.
Schreib- und Reinigungsmittel
Marker
Spezielle Stifte für das Be­schreiben von Tafeln, wie Whiteboards und Flipcharts.
Kreide
Schreibkreide, die sich zum Beschreiben von rauen Un­tergründen, wie Tafeln, eig­net und leicht abwischbar ist.
Tafelschwamm
Großer, griffiger Schwamm, mit dem die leichthaftende Kreide abgewischt werden kann.
Tafellappen
Ein mittelgroßes, griffiges Tuch zum Abwischen von Kreidetafeln.
Tafelwischer
Meist magnetische Tafel­löscher mit auswechselba­rem Löschfilz für die Reini­gung von Whiteboards.
Whiteboardreiniger
Flüssige Reiniger für die Reinigung und Pflege von Whiteboards und Flipcharts.
Zubehörset
Zubehör-Sets in vielen ver­schiedenen Ausführungen für verschiedene Tafelsys­teme.
Zubehör
Einteilungsband
Farbige, haftende Streifen für die Kennung wichtiger Informationen oder die Einteilung der Tafelbe­reiche.
Flipchartblockhalter
Blockhalter für die Aufnah­me von Flipchartpapier zur Anbringung an verschie­denen Tafeln.
Geometrische Hilfs­mittel
Hilfmittel wie Lineale, Drei­ecke und Zirkel für die Ver­wendung an der Tafel.
Papierwagen
Leichtgängige Wagen zur Bereitstellung und Aufbe­wahrung von Moderations- und Pinnwandpapieren.
Tafelablage
Verschiedene Halterungen und Ablagen für Stifte und Zubehör.
Tafelstativ
Stative für Tafeln in unter­schiedlichen Ausführugen.
Beleuchtung
Stahler und Spots für die effektive Beleuchtung von Tafeln und Präsentations­wänden.
Weitere Informationen zum Thema Präsentations- und Infotafeln
^

Präsentations- und Infotafeln

Eine gute Planung und Präsentation ist die Grundlage für Ihren Erfolg und damit unerlässlich. Einige Produkte, die Ihnen dabei helfen können, möchten wir Ihnen im Folgenden vorstellen.

Nach der Planung folgt die Präsentation

Neben Kalendern bieten diverse Präsentations- und Infotafeln die Grundlage für die Präsentation und Planung. Eine gute Präsentation entscheidet, wie ein Artikel oder ein Vorhaben beim Gegenüber ankommt. Hierfür sind diverse Produkte für die perfekte Darstellung im Handel erhältlich. Präsentationstafeln eignen sich hervorragend, um einen Vorschlag ins rechte Licht zu rücken. Diese sind zum Beispiel als Drehtafel, Whiteboard und Moderatorentafel erhältlich. Drehtafeln stehen auf einer Art Stativ und können um ca. 360 Grad horizontal geschwenkt werden. Aufgrund ihrer speziellen Lackierung können sie mit einem Whiteboard-Marker beschriftet werden.
Moderatorentafeln stehen für Professionalität und sind mit verschiedenen Oberflächen erhältlich. Besteht das Tafelmaterial aus Kork oder Styropor mit einem Textilbezug können einzelne Blätter mit Markier- oder Pinwandnadeln angeheftet werden.

Denken Sie auch an das Präsentationszubehör

Eine große Rolle bei der Präsentation und Planung spielt auch das Präsentationszubehör. Auch hier ist die Auswahl an Präsentationshilfsmitteln enorm. Eine Markierung bestimmter Informationen können Sie mit Hilfe von Markiernadeln, Magneten, Stecknadeln, Markierungsfahnen und Markierungspunkten setzen. Diese werden in verschiedenen Farben und Ausführungen angeboten und ermöglichen Ihnen, die wichtigsten Schwerpunkte hervorzuheben. Je nach Beschaffenheit des Untergrunds ist hier die Wahl von vornherein eingeschränkt. Soll eine Markierung auf magnetischer, metallener Oberfläche erfolgen, so können nur Magnete und Markierungspunkte zum Einsatz kommen. Hingegen sind Markiernadeln, Stecknadeln und Markierungsfahnen für weiche Untergründe wie Styropor und Filz gedacht.

Zauberwort Visualisierung

Der Mensch nimmt sehr viele Informationen über die Augen auf! Mit der richtigen Visualisierung unterstützen Sie die Lernfähigkeit und das Erinnerungsvermögen Ihres Gegenübers.
Wenn Sie in Ihrer Präsentation die Sinneswahrnehmungen kombinieren, erreichen Sie bei einem Vortrag mit sinnvoller und zielgerichteter Visualisierung einen Erinnerungsgrad von ca. 50 Prozent. Schreiben Sie noch etwas dazu, dann erhöht sich der Wert nochmals.
Nutzen Sie die Möglichkeit der Farben und deren Signalwirkung ebenso wie verschieden Formen, um Zusammenhänge darzustellen. Eine gute Präsentation zeichnet sich dadurch aus, dass Kernaussagen durchgängig visualisiert werden, ergänzende Informationen eventuell und Hintergrundinformationen gar nicht gesondert hervorgehoben werden.
Denken Sie daran: rund 60 prozent der Wirkung Ihrer Präsentation hängt von der non-verbalen Kommunikation ab. Der Inhalt bestimmt nur zu unter 10 Prozent, ob Ihre Präsentation auf den Betrachter wirkt.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.