Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > PU-Slip

  PU-Slip  (32 Angebote unter 29.094.956 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „PU-Slip“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"PU-Slip"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema PU-Slip
^

Der PU Slip als undurchlässige Unterwäsche für Inkontinenzeinlagen

Der PU Slip wird für die Fixierung starker Inkontinenzeinlagen verwendet. Er schützt zuverlässig vor dem Auslaufen, ist wasserundurchlässig und wird am Bund und den Beinen durch Gummibänder verstärkt. Er eignet sich für die Versorgung bei einer stärkeren Inkontinenz.

PU Slips für hohe Sicherheit

Der PU Slip ist eine spezielle Unterwäsche für Menschen mit mittlerer bis schwerer Inkontinenz. Der Slip eignet sich für mobile Menschen, zum Schlafen und für Bettlägerige. Die wichtigste Eigenschaft dieser Unterwäsche ist ihre Wasserundurchlässigkeit. Sie lässt Urin und Kot nicht durchdringen. Diese Ausscheidungen bleiben innerhalb des Slips. Besonders vorteilhaft ist der PU Slip für die Pflege bettlägeriger Menschen, da er auch beim Liegen wasserdicht bleibt.
Die PU Slips zeichnen sich durch die folgenden Eigenschaften aus:
  • undurchlässig für Feuchtigkeit aus Urin und Kot,
  • Schlupfform oder knöpfbar,
  • wasch- und wiederverwendbar,
  • Gummiband am Bund und Beinabschluss,
  • für die meisten Inkontinenzeinlagen geeignet und
  • meist als Unisex-Variante erhältlich.
Zu jedem PU Slip wird eine Inkontinenzeinlage getragen, die die Flüssigkeit auffängt. Sobald sie ihr Aufnahmevermögen überschreitet, schützt der Slip vor dem Austreten der Flüssigkeiten. Ohne eine Einlage sollte diese Unterwäsche nicht verwendet werden. Auch ein längeres Verbleiben der Feuchtigkeit ist zu vermeiden, da sie sich negativ auf die Haut auswirken kann. Ein hoher Tragekomfort kann nur mit einem passgenauen Slip erreicht werden, da dieser trotz der Gummibänder nicht einschneidet und genügend auslaufsicher ist. Die Inkontinenzhilfe ist in diversen Größen erhältlich.

Einlagen für leichte bis schwere Inkontinenz

Eine leichte bis mittlere Inkontinenz lässt sich durch Einlagen gut kontrollieren und diskret handhaben. Die Inkontinenzeinlagen werden mit einem Netz Fixierhöschen sicher festgehalten. Bei einer stärkeren Inkontinenz sollten Einlagen mit einem höheren Fassungsvermögen mit auslaufsicherer Fixierung verwendet werden. Diese Kombination zeichnet sich unter der Kleidung etwas stärker ab, bietet jedoch mehr Sicherheit. Bei einer schweren Inkontinenz wird der Urin häufig mit einem Urinal aufgefangen und in einen Urinbeutel abgeleitet. Möglich ist auch das Legen eines Dauerkatheters. Beide Varianten benötigen spezielle Unterwäsche und hygienische Pflege. Der PU-Slip ist nicht für die Ableitung des Urins geeignet.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.