Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 
 >  >  >  > Radstopper

  Radstopper  (103 Angebote unter 30.830.621 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Radstopper“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
 Cluster
☐
Übersicht

"Radstopper"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Radstopper
^

Parkplatzbegrenzung - Parkplätze wirkungsvoll und sicher begrenzen

Parkplatzbegrenzungen weisen nicht nur die Parkordnung aus, sie sorgen auch für mehr Sicherheit beim Ein- und Ausparken. In Parkhäusern, auf Parkplätzen, selbst in Garagen und auf vorgegebenen Stellplätzen verdeutlichen Parkplatzabgrenzungen dem Nutzer den zur Verfügung stehenden Raum.

Leitsysteme

Zur Kennzeichnung eines Park- oder Stellplatzes reicht eine farbliche Markierung auf dem Straßenbelag normalerweise aus. Durch zusätzliche Hinweisschilder kann der Nutzer sich über die herrschende Parkordnung informieren und wird durch die Linienführung geleitet. Parkplatzbegrenzungen in Form von Stoppschwellen oder Leitkegeln ermöglichen es, ein Hindernis zu schaffen, welches den ein- und ausparkenden Verkehrsteilnehmer navigiert. Unbefugtes Parken wird verhindert, verschiedene Verkehrswege sicher abgetrennt und ein sicheres und schadenfreies Ein- und Ausfahren aus der Parklücke wird zum Kinderspiel. Die Erhöhung lässt das Fahrzeug rechtzeitig zum Stehen kommen, da das Hindernis bei niedriger Geschwindigkeit nicht einfach so überfahren werden kann.

Anfahrschutz durch Parkplatzabgrenzung

Sie tun mit einem mit Parkplatzbegrenzungen ausgestatteten Parkplatz aber nicht nur dem Verkehrsteilnehmer einen Gefallen, Sie schützen Ihr eigenes Gebäude, Rabatten, Pfosten und Pfeiler durch das Anbringen der Leitschwellen. Auch Parkplätze direkt an Straßenkanten bergen mit angebrachten Parkplatzabsperrungen nicht mehr das Risiko eines Unfalls. Bringen Sie die Parkplatzbegrenzung so auf dem Boden an, dass sie gut sichtbar ist. Der Abstand zum Hindernis sollte ausreichend groß gewählt werden, damit die Stoßstange die Wand nicht berührt, bevor die Reifen das Hindernis erreichen.

Achtung - Sonderfall

Damit es nicht zu Beschädigungen und ungewollten Hürden in der Verkehrsgestaltung kommt, achten Sie darauf, dass bei der Abgrenzung von Behindertenparkplätzen ein besonderes Augenmerk auf den Abstand zwischen Tür und Parkplatzbegrenzung liegt und für Rollstühle ausreichend Platz bleibt.
Die Höhe ist individuell festlegbar. Zu niedrige Abgrenzung lassen Freiraum zum Überfahren, zu hohe Abgrenzungen können Beschädigungen am Fahrzeug verursachen.
Herkömmliche Leitschwellen haben eine Höhe von 90 mm. Bei der Wahl der Länge lassen Sie sich einfach nach Ihren individuellen Bedarf leiten. Mehrere Parkplatzbegrenzungen können zur Erweiterung auch miteinander kombiniert werden. Bei Längen über 500 mm sollten Sie darauf achten, dass die Befestigung mit mehr als zwei Schrauben erfolgt, um eine ausreichende Stabilität zu erzielen.

Sichtbarkeit und Informationsträger

Damit die Begrenzung gut sichtbar ist, sollten Sie darauf achten, dass Reflektoren angebracht sind und die Farbgebung eine signalsetzende Wirkung hat. Signalgelb und Rot sind für die Sichtbarkeit optimal. Durch Reflexstreifen und Reflektoren wird auch die Sichtbarkeit in der Nacht gewährleistet. Einige Parkplatzbegrenzungen bieten zusätzlich die Möglichkeit der individuellen Beschriftung. So können angemietete und reservierte Parkplätze und Parkplätze für Besucher kenntlich gemacht werden.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.