Reiben - Für jedes Lebensmittel die passende Klinge
Reiben sind hervorragend geeignet, um schnell und ohne großen Aufwand auch größere Mengen an verschiedensten Lebensmitteln in der Gastronomie und dem Lebensmittelhandwerk zu zerkleinern, zu raspeln oder zu reiben. Damit die Aromastoffe optimal erhalten bleiben und auch die Optik des zerkleinerten Gutes stimmt, ist es wichtig, dass die Reibe das Ausgangsprodukt nicht zerreißt oder zerquetscht.
Fein, feiner am feinsten
Um einen feinen Muß herzustellen und trotzdem alle Geschmacksstoffe optimal zu erhalten, nutzt man besonders feine Reiben wie zum Beispiel die
Apfelreibe. Immer wenn ein besonders homogenes Ergebnis erzielt werden soll, werden diese feinen Reiben eingesetzt.
Gemüse mal anders
Zum Herstellen von Rohkost werden
Gemüsereiben und Hobel verwendet. Je weicher das Ursprungsprodukt ist, umso schärfer muss die Klinge gestaltet sein. Verschiedene Schnittstärken ermöglichen ein angepasstes Ergebnis an das Produkt. Egal, ob Möhren in Stifte oder Gurken in Scheiben geschnitten werden - wichtig ist eine scharfe Reibe in angepasster Form.
Käse
Um feine Scheiben vom Käse zu trennen, werden
Käsehobel eingesetzt, die einfach über die Käsefläche gezogen werden. Sie ermöglichen ein ebenmäßiges und besonders zartes Schnittbild. Alternativ können mit diesem Küchenaccessoire auch Schokolade in feine Späne und Blättchen gehobelt werden. Käsereiben ermöglichen auch das Herstellen von Käsestiften.
Gewürze und Hartkäse
Parmesanreiben werden dann eingesetzt, wenn harte Gewürze frisch zerkleinert werden sollen. Muskat und Zimt, aber auch Chili und Parmesan lassen sich mit den extrem scharfen Klingen fein zerteilen.
Eine schwäbische Spezialität
Um Spätzle selbst herzustellen, kann man verschiedene Techniken einsetzen. Neben Schabern und Pressen kommen auch Spätzlehobel zum Einsatz. Hierbei können zwei unterschiedliche Spätzleformen vordefiniert werden. Runde, glatte Löcher im Hobel ergeben kurze, dicke Spätzle, verzapfte Löcher hingegen bringen längliche und dünnere Spätzle auf den Teller.
Manuell, mechanisch oder elektrisch
Mit Trommelreiben und elektrischen Reiben können die Arbeiten in der Küche deutlich erleichtert werden. Je nach der herzustellenden Menge werden die unterschiedlichen Betriebsformen eingesetzt. Trommelreiben werden manuell betrieben, sind jedoch deutlich effektiver als einfache Reiben, elektrische Reiben verarbeiten Gemüse besonders schnell und schonend.