Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: reinigungshandschuh grün
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  >  >  >  > Reinigungshandschuh

  Reinigungshandschuh  (7.543 Angebote unter 30.871.661 Artikeln)Zum Expertenwissen

Chemikalienhandschuh TouchNTuff von Ansell
Größe
€ 0,1158*
 Stück 
Chemikalienhandschuh Dermatril P 743 von KCL/Honeywell
Größe
€ 0,2372*
 Stück 
Chemikalienhandschuh 93-260 von Ansell
Größe
€ 0,249*
 Stück 
Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Reinigungshandschuh“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Reinigungshandschuh"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   503   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Reinigungshandschuh
^

Reinigungshandschuhe sorgen für geschützte Hände

Bei Reinigungsarbeiten wird mit vielen Lösungsmitteln und chemischen Bestandteilen gearbeitet. Durch das Verwenden von Reinigungsmitteln kommt die Haut der Hände unweigerlich mit den Bestandteilen in Kontakt. Reizungen, Verletzungen bis hin zu chronischen Hauterkrankungen können die Folge sein. Neben diesen Belastungen besteht beim Reinigen oftmals auch ein hohes Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten und Ecken oder auch durch die Reinigungsgeräte. Um all diesen Risiken vorzubeugen, sollten Sie den Haut- und Handschutz durch Reinigungshandschuhe nicht vernachlässigen. Richtige Materialwahl und Beschaffenheit der Handschuhe bringt neben Fingerfertigkeit und Handschutz auch die nötige Bewegungsfreiheit und ein sensibles Tastempfinden mit sich.

Reinigungshandschuhe: Beweglich und griffsicher

Bei Reinigungsarbeiten kommt es besonders auf gezielte Greifbewegungen an. Auch schwer zugängliche Stellen sollen perfekt sauber werden. Um dies zu gewährleisten, sollte der Handschuh besonders eng anliegen. Gefühlsechte Materialien und angeraute Fingerspitzen für einen besonders sicheren Griff, gehören zu den grundlegenden Eigenschaften, die der Reinigungshandschuh mitbringen muss. Das Material sollte unbedingt dehnbar und elastisch sein. Latex ist hier ein Vorreiter, kann allerdings Allergien auslösen und wird daher immer mehr von Alternativmaterialien, die ein ähnlich gutes Tastempfinden ermöglichen, abgelöst.

Chemikalienschutz durch Reinigungshandschuhe

Neben der guten Beweglichkeit und einem guten Tastempfinden ist vor allem der Chemikalienschutz ein wesentlicher Aspekt der bei der Auswahl der Handschuhe. Bei Reinigungsarbeiten kommen Sie nicht nur mit unterschiedlichsten Verschmutzungen in Kontakt auch aggressive Reinigungsmittel sind im alltäglichen Gebrauch im Einsatz. Achten Sie daher besonders auf die chemische Beständigkeit der Reinigungshandschuhe, um eine Kontamination zu vermeiden und Ihre Haut optimal zu schützen. Die Durchdringungsdauer spielt hier eine besondere Rolle.

Robuste Qualität

Um Kosten zu sparen, sollten Sie auf mehrfachverwendbare Handschuhe zurückgreifen. Lediglich in Bereichen, in denen besondere Hygieneanforderungen gelten, wie in der Lebensmittelindustrie oder in Krankenhäusern, sind Einweghandschuhe die passende Wahl, um Erreger und Bakterien nicht zu übertragen. Bei Reinigungsarbeiten an Maschinen und Anlagen sowie beim Kontakt mit scharfen und spitzen Gegenständen ist unbedingt auf einen ausreichenden Schnittschutz und eine besonders hohe mechanische Festigkeit zu achten. So minimieren Sie das Verletzungsrisiko.

Hautfreundliche Innenbeschichtung

Damit die Haut nicht nur vor äußeren Einflüssen geschützt wird, sondern auch ein angenehmes und gesundheitlich unbedenkliches Tragen ermöglicht wird, ist es wichtig, auf eine gute Innenbeschichtung zu achten. Baumwollbeflockungen oder -innenliegendes Velours nehmen einen Teil der abgegebenen Flüssigkeit auf. Nach dem Tragen von Handschuhen sollten Sie unbedingt eine gründliche Handwäsche durchführen und ein gutes Hautschutzmittel in Form einer Handcreme auftragen.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.