Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Reinigungssysteme Labor

  Reinigungssysteme Labor  Zum Expertenwissen

Wählen Sie aus folgendem Sortiment
Kleingeräte
Weitere Informationen zum Thema Reinigungssysteme Labor
^

Reinigungs- und Sterilisationsgeräte für Hygiene in Laboren oder Krankenhäusern

Zum unabdingbaren Laborbedarf gehören neben den Untersuchungsinstrumenten auch Hilfsmittel zur Reinigung und Sterilisation, denn Hygiene ist wichtig, um im medizinischen Bereich eine Ansteckung zwischen Arzt und Patient oder zwischen den Patienten zu vermeiden. Ultraschallgeräte werden dagegen in Industrie und Handwerk genutzt, um Metall oder Kunststoff zu reinigen. Aus diesem Grund werden unter anderem
zur Reinigung eingesetzt. Da auch Spritzen, Küvetten oder Pipetten gereinigt werden müssen, gibt es auch Kleingeräte wie

Reinigungs- und Desinfektionsautomaten

Reinigungsautomaten erfüllen die gleichen Aufgaben wie die Spülmaschine in einer Küche. Hier wird herkömmliche Verschmutzung beseitigt, sei es von Laborgläsern oder auch Laborinstrumenten. Desinfektionsautomaten dagegen sind auf eine Keimreduzierung als Vorstufe für die Sterilisation im Einsatz. Hier wird neben Wasser zusätzlich ein Desinfektionsmittel genutzt. Je nach anfallender Menge an Laborutensilien gibt es größere oder kleinere Reinigungs- und Desinfektionsautomaten.

Autoklaven und Sterilisatoren

Sterilisatoren werden genutzt, um an medizinischen Utensilien die Keimzahl gegen null zu reduzieren. Der Unterschied zwischen Sterilisator und Autoklave liegt darin, dass der Autoklave unter Druck mit Wasserdampf sterilisiert, also ein Druckgerät darstellt. Der Vorteil liegt darin, dass die Zeitspanne für die Sterilisation verkürzt wird und niedrigere Temperaturen ausreichend sind. Der Sterilisator arbeitet dagegen ohne Wasseranschluss: hier wird nur die Luft erhitzt.

Geräte für die Ultraschallreinigung

Ein Beispiel ist das Ultraschallreinigungsgerät im Juweliergeschäft, mit dem verschmutzte Schmuckstücke oder Uhrenarmbänder in kurzer Zeit komplett gereinigt werden. Die Ultraschallreinigung wird auch von Optikern verwendet, um Brillen und Brillengestelle wieder wie neu aussehen zu lassen.

Kleingeräte zur Reinigung und Sterilisation

Kleingeräte werden für Kleinteile wie Pipetten, Küvetten oder Spritzen eingesetzt. Die Küvettenspüler, Pipettenspülsysteme und Spritzenreiniger sind hier darauf optimiert, dass die Innenräume der Teile durchgespült werden. Küvetten und Spritzen werden einzeln gereinigt. Pipetten werden gesammelt, in Spülkörbchen gestellt und im Spülsystem gesäubert.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.