Mit der Riser Karte Raum im Gehäuse optimal nutzen
Mit einer Riser Karte erweitern Sie
Server, Workstation oder PC mit PCIe-, PCI-, AGP- oder ISA-Karten auch bei beengten Platzverhältnissen im Gehäuse. Im Gegensatz zu vielen anderen
Schnittstellenkarten bietet die Riser Karte keine echte Funktionalität. Die spezielle Erweiterungskarte ermöglicht den Einbau von funktionalen Erweiterungskarten wie Hostadaptern, Grafikkarten oder ISDN-Karten mit einer alternativen Einbauposition im Gehäuse des Computers. Riser Karten, die die Zahl der PC-Schnittstellen-Slots erweitern, werden meist als
Riser Board bezeichnet.
Wodurch zeichnen sich die Schnittstellenkarten aus?
Im Prinzip handelt es sich bei Riser Karten um spezielle Adapterkarten, die wie ein Winkelstück funktionieren. Dieser Winkeladapter für den Erweiterungsslot des Servers, der Workstation oder des PCs macht einen abgewinkelten Einbau von Server- oder PC-Erweiterungskarten möglich. Meist sind Riser Karten mit festem Winkel so konzipiert, dass die AGP, PCI, PCIe, oder ISA Erweiterungskarte parallel zum Mainboard eingebaut wird. Es gibt zudem flexible Riser Karten ohne einen vorgegebenen Einbauwinkel. Einsatzbereiche für Riser Karten sind Server und spezielle PC Desktop-Gehäuse. Vielfach erhalten Sie für Server herstellerspezifische Riser Karten als so genannte Kits.
Riser Karten mit festem Winkel
Bei Riser Karten mit festem Winkel handelt es sich im Grunde um eine Platine mit einem aufgelöteten Slot. Diese Platine wird in den eigentlichen Erweiterungslot des Computers eingebracht. Auf diese Weise können Sie eine klassische Erweiterungskarte wie Grafikkarte, Hostadapter oder Netzwerkkarte mit einem alternativen Einbauwinkel in Ihrem Computer verwenden. Riser Karten mit einem vorgegeben Winkel sind meist so aufgebaut, dass die in die Riser Karte eingesteckte Erweiterungskarte zum original Slot des Mainboards um 90 Grad abgewinkelt ist. Die Steckkarte wird so mit Hilfe der Riser Karte parallel zum Mainboard in das Gehäuse eingebaut.
Flexible Riser Karten
Bei flexiblen Riser Karten wird der Slot zum Anbinden der PCI, PCIe, AGP oder ISA Erweiterungskarte über eine Platine und ein flexibles Kabel mit dem Slot des Motherboards verbunden. Wie variabel die Positionierungsmöglichkeiten der PC-Steckkarte dabei ausfallen, hängt von der individuellen Kabellänge der Riser Karte ab. Diese ist in der Regel jedoch durch die technischen Vorgaben der jeweiligen Slottechnologie begrenzt.