Salbenkompressen für saubere Wunden, die nicht verkleben
Kompressen wie die Salbenkompresse sind für Wunden geeignet, bei denen es einerseits darum geht, die Wundoberfläche geschmeidig zu halten und andererseits einen Sekretabfluss zu gewährleisten. Der Verbandswechsel hindert nicht beim Heilungsprozess, da dieser besonders schonend erfolgen kann. Bei der Verwendung der Salbenkompresse wird ein Verkleben der Wunde verhindert. Mit unterschiedlichen Salben imprägniert, kann ein großes Spektrum an Behandlungen im Rahmen der
Wundversorgung abgedeckt werden. Als neutrale und universell einsetzbare Kompressen gelten Modelle, die mit Salben ohne Wirkstoff imprägniert sind.
Das Gewebe von Salbenkompressen
Als Kompressenmaterial kommen weitmaschige Gewebe zum Einsatz. Der textile Tüll ist sekretdurchlässig. Der Tüll der Kompresse ist in der Lage die Salbe aufzusaugen. Durch spezielle Imprägnierverfahren wird das Kompressengewebe mit der Salbe versehen. Das Saugvermögen der Salbenkompresse geht verloren, die Sekretdurchlässigkeit sowie die zur Heilung erforderliche Luftdurchlässigkeit bleibt jedoch aufgrund salbenfreier Gewebezwischenräume erhalten. Daher sollte das Gewebe so weitmaschig wie möglich gehalten werden. Wichtig ist bei der
Wundauflage, dass die mit der Salbe imprägnierte Seite auf die Wunde aufgebracht wird.
Die richtige Indikation
Verschiedene Salbenkompressen ermöglichen eine auf die Wunde abgestimmte Behandlung. Hier kommt es darauf an, mit welcher Salbe und mit welchem Wirkstoff die Kompresse imprägniert wurde. Wenn die Wunde nur geschmeidig gehalten werden soll können wirkstofffreie, mit Vaseline versehene, Salbenkompressen verwendet werden.
Silberhaltige Salbenkompressen
Besonders wirkungsvoll sind silberhaltige Salbenkompressen. Sie wirken durch die mit Silber beschichteten Gewebebestandteile bereits beim direkten Wundkontakt antibakteriell. Infektionsgefährdete und bereits infizierte Wunden sind für eine Behandlung mit silberbeschichtete Salbenkompressen prädestiniert. Besonders bei solchen Einsätzen sollten Sie auf sterile Kompressen zurückgreifen, um eine weiterführende Infektion zu verhindern.
Die Kompressengröße
Damit die Kompresse auch optimal eingesetzt werden kann und die umliegende Haut der Wunde vor dem Austrocknen geschützt wird, ist es wichtig, die Salbenkompresse ausreichend groß zu wählen. Mindestens 1 cm umlaufend um den Wundrand sollten durch die Kompresse mit abgedeckt werden. Im Rahmen der Wundversorgung und des Wundverschlusses können die Kompressen mittels
Pflastern in Form von kompletten
Wundverbänden fixiert werden.