Sauerstoffgerät: Schnelle Atemhilfe im Notfall
Einsatzgebiet
Ein Sauerstoffgerät ist Teil jeder
Notfallausrüstung. Die Beatmung durch ein solches Gerät wird dann notwendig, wenn ein Atemstillstand vorliegt oder die Atemtätigkeit eingeschränkt ist, da es die Sauerstoffversorgung des Körpers übernimmt und aufrechterhält. Die Beatmung des Patienten kann mithilfe des Sauerstoffgerätes entweder assistierend oder kontrolliert vorgenommen werden.
Aufbau von Sauerstoffgeräten
Ein Sauerstoffgerät besteht in der Regel aus einer
Sauerstoffflasche, einem Flaschen- und Regulierungsventil,
Druckminderer, Manometer, Inhaltsdruck- und Mengenmesser, Verteiler mit Ventilen, Zuführungsschlauch und einer Atemmaske.
Die Sauerstoffflaschen sind meist blau-weiß gefärbt und mit der Kennzeichnung „Medizinischer Sauerstoff“ versehen. An der Flasche befindet sich ein Regulierungsventil, das den Sauerstoff dosiert. Der daran anschließende Druckminderer ist für den Gesamtdruck der Sauerstoffflasche zuständig. Er ist sicher versiegelt und darf keinesfalls geöffnet werden. Auskunft über den vorhanden Flaschendruck liefert das Manometer. Das Flaschenventil lässt die Installation von diversen Beatmungsgeräten zu, da es mit einem der Norm entsprechenden Gewinde ausgestattet ist. Am Anschlussstutzen des Mengenmessers wird der Sauerstoffverbrauch des Patienten in Liter pro Minute angezeigt. Der Zuführungsschlauch wird direkt mit der Sauerstoffflasche verbunden und kann dann an eine Atemmaske oder Beatmungsbeutel angeschlossen werden.
Kennzeichnung der Sauerstoffflasche und Hinweise zum Gebrauch
Um Gefahrensituationen zu vermeiden, sollte die Flasche nicht mit Öl oder fetthaltigen Substanzen in Berührung kommen, denn das Aufeinandertreffen von Fett und Sauerstoff kann zu entzündlichen Reaktionen und Explosionen führen. Eine betriebsbereite Sauerstoffflasche weist immer einen Fülldruck von 200 bar auf. Ist der Wert niedriger, sollte die Flasche vor dem Einsatz ausgetauscht oder neu befüllt werden. Auch die Kennzeichnung der Flasche ist von großer Bedeutung. Die Beschriftung enthält Tag und Monat der letzten technischen Prüfung sowie die Seriennummer. Außerdem werden Volumen und Arbeitsfülldruck der Sauerstoffflasche angegeben. Zum einen lässt sich durch die präzise Kennzeichnung errechnen, wie lang der in der Flasche befindliche Sauerstoff reicht, zum anderen gibt sie Aufschluss über die nächste technische Prüfung.