Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: saugpinsel miele, saugpinsel kärcher
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Saugpinsel

  Saugpinsel  (43 Angebote unter 30.861.570 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Saugpinsel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Saugpinsel"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   3   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Saugpinsel
^

Der Saugpinsel für sanfte Reinigungsarbeiten

Der Saugpinsel ist ein kleines Zubehör- und Ersatzteil für Staubsauger. Die Düse dient zur Reinigung empfindlicher Flächen und Materialien. Ihr besonderer Vorteil ist die geringe Staubbelastung: Die auch als Staubpinsel bezeichnete Düse wirbelt beim Entstauben den Staub nicht auf, sondern er wird gleichzeitig abgesaugt. Saugpinsel sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, sowohl starr als auch mit Drehgelenk. Sie schließen diese am Saugschlauch von Bodenstaubsauger, Zentralstaubsauger oder Nass-/Trockensauger an.

Verschiedene Ausführungen

Saugpinsel, auch Möbelpinsel oder Staubpinsel genannt, sind meist rund oder in die Breite gezogen und nur wenige Zentimeter groß. Die kleinen Staubsaugerdüsen sind aus Kunststoff gefertigt. Für sanfte Reinigungsarbeiten mit wenig Druck sind die Pinsel durch einen Knick kurz vor den Borsten ausgestattet. Meist beträgt der Knickwinkel 45 Grad oder weniger, zum Teil sind Düsen mit einer 90-Grad-Abwinkelung erhältlich. Flexibel und gründlich in der Reinigung sind Staubpinsel mit einem Drehgelenk.

Wichtiges Kriterium der Saugpinsel: die Borsten

Die Pinsel gibt es mit harten und weichen Borsten. Beabsichtigen Sie, das Staubsauger-Zubehör für Arbeiten an groben Materialien zu nutzen wie beispielsweise Stein, so ist der Einsatz einer Düse mit Kunststoffborsten praktisch. Befreien Sie dagegen empfindliche Flächen und Stoffe von Staub, sollten Sie eine Pinseldüse mit feinen Naturborsten wählen. Bei den feinen Borsten handelt es sich häufig um weiches Rosshaar.

Hier kommt der Saugpinsel zum Einsatz

Die kleinen Düsen sind vielfältig einsetzbar. Verwinkelte Verzierungen auf Türen werden damit ebenso vom Staub frei wie auch Tür- und Bilderrahmen. Auch komplette Bilder und Spiegelflächen, Fensterbänke oder Möbel-Zwischenräume reinigen Sie damit zuverlässig. Da der Staub hierbei nicht aufgewirbelt und im Raum verteilt, sondern zuverlässig entfernt wird, lohnt ebenso das Entstauben von Büchern, Gardinen und Lampenschirmen mit dem Staubsauger. Effektiv und zeitsparend reinigen Sie mit einem Saugpinsel auch Riemchenwände mit Klinker- oder Natursteinverkleidung.

Genutzt werden die Staubsaugerpinsel vor allem dort, wo ein Staubwedel den Staub nur verteilen würde, beziehungsweise an Materialien, denen eine Reinigung mit Wasser schadet. Erleichtern Sie sich auch die Reinigung von Computertastaturen und kleinen Ritzen durch den Einsatz des Staubsaugers. Hierfür gibt es Staubpinsel mit extrakleinem Durchmesser und einem dünnen, flexiblen Zusatzschlauch.

Tipps zum Kauf und zur Anwendung

  • Achten Sie bei der Verwendung eines Saugpinsels auf ausreichende Länge des Staubsaugerschlauchs. So kann der Staubsauger beim Reinigen von an der Wand hängenden Bildern und aufgehängten Lampenschirmen auf dem Boden stehen bleiben.
  • Nutzen Sie die richtigen Borsten für den jeweiligen Einsatzzweck. Für empfindliche Aufgaben wie das Absaugen von Bilderrahmen meiden Sie harte Kunststoffborsten. Für schonende Anwendungen sind meist Saugpinsel-Düsen mit extra weichem Rosshaar ratsam.
  • Entfernen Sie Staub von Gardinen und Lampenschirmen, sollten Sie die Saugkraft des Staubsaugers runterregulieren. Dies verhindert ein Ansaugen oder Abreißen der abzusaugenden Gegenstände.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.